Anahtar - SIL Durdurma, W. Cat 1/2
Bu işlev bloğu, Kablolama Kategorisi 1 ve Kategori 2 ile uyum için Durdurma Kategorisi 0 ya da Durdurma Kategorisi 1 işlevi ile bir elektrik devresindeki güç hattını kurar veya keser.*
Modbus TCP Girişleri—Anahtar
|
Giriş Adı |
Adres |
Başlangıç Biti |
Boyut (Bit) |
|---|---|---|---|
|
Çalışma 1 |
8501 |
0 |
1 |
|
Açtırma Sıfırlama |
8501 |
3 |
1 |
Modbus TCP Çıkışları—Anahtar
|
Çıkış Adı |
Adres |
Başlangıç Biti |
Boyut (Bit) |
|---|---|---|---|
|
Sıfırlama için Termik Aşırı Yük Zamanı |
450 |
0 |
16 |
|
Koruma Açtırması Mesajı 1 |
452 |
0 |
16 |
|
Koruma Açtırması Mesajı 2 |
453 |
0 |
16 |
|
Koruma Alarmı Mesajı 1 |
461 |
0 |
16 |
|
Koruma Alarmı Mesajı 2 |
462 |
0 |
16 |
|
IRMS Ortalama |
500 |
0 |
32 |
|
Açtırma için Termik Aşırı Yük Zamanı |
511 |
0 |
16 |
|
Hazır |
3201 |
0 |
1 |
|
Çalışma 1 Durumu |
3201 |
1 |
1 |
|
Tripped |
3201 |
2 |
1 |
|
Alarm |
3201 |
3 |
1 |
|
Yükleme Çalışıyor |
3201 |
8 |
1 |
|
Sıfırlama için Hazır |
3201 |
9 |
1 |
|
Varlık Alarmı |
3202 |
3 |
1 |
|
Yukarı Akış Voltajı Mevcut 1 |
3202 |
12 |
1 |
|
Kullanılan Motor Termal Kapasitesi |
9630 |
0 |
8 |