DOCA0272FR-00

E/S analogiques

Profil de bloc de fonction

Type de bloc de fonction

Blocs de fonction de contrôle d’avatar

Type d’accès aux données

Cyclique (lecture/écriture).

Usage prévu

Avatar d’équipement « E/S analogique ».

Fonctionnalité

Le bloc de fonction E/S analogique fournit des informations sur l’avatar d’E/S analogiques avec deux entrées et une sortie.

Les sections suivantes contiennent des informations détaillées sur l’interface et l’utilisation des paramètres des blocs de fonction PROFINET IO et PROFIBUS DP pour cet avatar.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?