Blocs de fonction d’avatar générique
Certains ensembles de données et fonctionnalités sont communs à tous les avatars. Dans ce cas, des blocs de fonction génériques ont été définis pour accéder aux données. Ils fonctionnent avec tout avatar qui prend en charge les ensembles de données et les fonctionnalités en question (reportez-vous aux descriptions des différents blocs de fonction pour plus de détails). Les blocs de fonction se trouvent dans les dossiers « DP_Common » et « PN_Common ». Pour chaque avatar pour lequel la fonctionnalité est utilisée, ou pour lequel les données sont récupérées, une instance individuelle des blocs de fonction doit être créée selon les mêmes paramètres d’accès aux données que pour les blocs de fonction de contrôle de l’avatar. L’accès aux données acycliques doit être verrouillé de l’extérieur pour éviter les erreurs détectées, en raison des limitations de l’automate en matière de ressources, comme décrit dans Données acycliques. Pour les communications cycliques, le protocole est conçu de façon à éviter toute interférence entre les différents blocs de fonction.
Les blocs de fonction d’avatar générique utilisent une combinaison de données d’entrée et de sortie cycliques ainsi que des requêtes de lecture acycliques, suivant la fonctionnalité qu’ils offrent.