DOCA0272FR-00

Conditions requises pour l’installation

Pour tirer le maximum de la bibliothèque de blocs de fonction pour TIA Portal décrite ici, nous vous recommandons de l’utiliser dans le cadre de l’intégration complète de TIA Portal pour TeSys island. Outre l’installation de la bibliothèque de blocs de fonction, ce mode d’utilisation nécessite l’installation des descriptions d’équipement de TeSys island pour PROFIBUS DP, PROFINET IO ou les deux. En outre, la fonctionnalité d’importation/exportation AML pour la configuration des îlots nécessite l’installation du package TIA Portal en option, « TIA Portal Openness ».

Pour plus d’informations sur l’utilisation et l’installation des autres parties de l’intégration entre TIA Portal et TeSys island, et des instructions pour importer la bibliothèque de blocs de fonction dans TIA Portal, reportez-vous à la section Importer un bloc de fonction de bibliothèque dans un projet TIA Portal.

REMARQUE : Nous vous recommandons de lire les sections Installation des logiciels et Procédure d’intégration avant d’utiliser la bibliothèque de blocs de fonction TeSys island pour TIA Portal.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?