DOCA0272FR-00

Moteur Y/D deux directions

Profil de bloc de fonction

Type de bloc de fonction

Blocs de fonction de contrôle d’avatar

Type d’accès aux données

Cyclique (lecture/écriture) et acyclique (lecture).

Usage prévu

Avatar de charge « Moteur Y/D deux directions ».

Fonctionnalité

Le bloc de fonction Moteur Y/D deux directions permet de gérer un moteur étoile-delta dans deux directions (marche avant et marche arrière).

Les sections suivantes contiennent des informations détaillées sur l’interface et l’utilisation des paramètres des blocs de fonction PROFINET IO et PROFIBUS DP pour cet avatar.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?