DOCA0272FR-00

Gestion d’énergie système

Profil de bloc de fonction

Type de bloc de fonction

Bloc de fonction de l’avatar du système

Type d’accès aux données

Cyclique (lecture/écriture) et acyclique (lecture)

Usage prévu

Avatar du système (Coupleur de bus)

Fonctionnalité

Le bloc de fonction Énergie du système renvoie l’état des données d’énergie acycliques de l’avatar du système.

Les sections suivantes contiennent des informations détaillées sur l’interface et l’utilisation des paramètres des blocs de fonction PROFINET IO et PROFIBUS DP pour cet avatar.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?