DOCA0272FR-00

Blocs de fonction de l’avatar du système

L’avatar du système représente l’îlot dans son ensemble en tant que système. L’avatar du système permet de paramétrer la configuration du réseau et de calculer les données au niveau de l’îlot. Les blocs de fonction de cette catégorie donnent accès aux différentes fonctionnalités de l’avatar du système ainsi qu’à ses données de diagnostic, d’énergie et de gestion des équipements. Les blocs de fonction de cette catégorie sont respectivement contenus dans les dossiers « DP_System » (PROFIBUS DP) et « PN_System » (PROFINET IO) de la bibliothèque.

Les blocs de fonction d’avatar du système utilisent une combinaison de données d’entrée et de sortie cycliques ainsi que des requêtes de lecture et d’écriture acycliques, suivant la fonctionnalité du bloc de fonction en question.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?