DOCA0272FR-00

Compatibilité des bibliothèques

La bibliothèque de blocs de fonction décrite dans ce document a été développée pour Siemens® TIA Portal V15. Elle devrait normalement être compatible avec tous les automates Siemens de la série SIMATIC S7-1200 ou S7-1500 qui répondent aux exigences applicables aux automates (voir ci-dessous).

La bibliothèque devrait normalement être compatible avec toutes les versions de firmware de TeSys™ island et toutes les versions de bibliothèque DTM pour TeSys™ island qui partagent la même version majeure et mineure (au moment de la rédaction de cette documentation, version 2.2.x)

Tous les éléments de la bibliothèque (blocs de fonction et blocs de données) sont configurés pour un accès non optimisé aux données.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?