DOCA0272FR-00

PN_SIL_Interface_Module_AssetMgmt (PROFINET IO)

NOTE: Safety Integrity Level (niveau d’intégrité) selon la norme CEI 61508.

Les tableaux suivants fournissent des informations sur les paramètres de l’interface des blocs de fonction.

Entrées

Entrée

Type de données

Description

Catégorie de variables

i_xEnable

BOOL

Active le traitement des blocs de fonction. Les données cycliques seront lues/écrites sur l’interface E/S du matériel.

Contrôle des blocs de fonction

i_xAcyclicBusy

BOOL

Peut être utilisé pour bloquer l’exécution acyclique si la communication acyclique d’un autre bloc de fonction est active.

Contrôle des blocs de fonction

i_xExecute

BOOL

Lance une requête acyclique sur un front montant.

Contrôle des blocs de fonction

i_hwSubmHWID

HW_IO

Doit correspondre à l’ID matériel de l’équipement concerné pour que la communication acyclique puisse être exécutée.

Paramètres de communication

Sorties

Sortie

Type de données

Description

Catégorie de variables

q_xActive

BOOL

Si cette sortie est réglée sur VRAI, le bloc de fonction Avatar est activé, ou une requête acyclique est occupée.

État des blocs de fonction

q_xError

BOOL

Si cette sortie est réglée sur VRAI, une erreur détectée s’est produite lors de l’exécution du bloc de fonction Avatar. Pour des informations détaillées sur l’erreur détectée, reportez-vous à la valeur de l’ID d’erreur.

État des blocs de fonction

q_dwErrorID

DWORD

L’ID d’erreur fournit des informations détaillées sur l’erreur détectée qui s’est produite. Les valeurs possibles sont indiquées dans le tableau ci-dessous :

État des blocs de fonction

q_dwAcyclicStatus

DWORD

L'état Acyclique fournit des informations détaillées sur la communication acyclique du bus de terrain, y compris les détails des erreurs détectées. Pour des informations détaillées sur les valeurs d’état, voir Bibliothèque des blocs de fonction.

État des blocs de fonction

q_xAcyclicBusy

BOOL

Si cette sortie est réglée sur VRAI, la requête analytique est encore occupée.

État des blocs de fonction

q_udtProductData

UDT_ProductData

Contient toutes les données produit pertinentes de l’appareil.

Données acycliques

q_udiTimeOn

UDINT

Durée pendant laquelle l’équipement a été en fonctionnement.

Données acycliques

q_uiNumDevEvt

UINT

Nombre d’événements d’équipement détectées.

Données acycliques

q_udiNumDevicePowOn

UDINT

Nombre de cycles de mise sous tension de l'équipement.

Données acycliques

q_udiNumSILStop

UDINT

Nombre d’arrêts SIL de l’appareil.

Données acycliques

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?