UDT_SystemWriteCmds
Le type UDT SystemWriteCmds permet de transférer les commandes acycliques de réinitialisation du système et les données de préréglage de l’énergie de l’avatar. Les interfaces des blocs de fonction PN_SystemWriteCmds et DP_SystemWriteCmds contiennent cet UDT en tant que paramètre.
Éléments
|
Élément |
Type de données |
Description |
|---|---|---|
|
stSystemWrite |
STRUCT |
Commandes d’écriture acyclique du système. Voir Struct SystemWrite. |
|
aAvatarWrite |
Array[1-20] de STRUCT |
Contient un tableau des commandes d’écriture acycliques des 20 avatars possibles. Voir Struct AvatarWrite. |
Struct SystemWrite
|
Élément |
Type de données |
Description |
|---|---|---|
|
usiResetVoltageDipCnt |
USINT |
Si cette entrée est réglée sur 1, la valeur du paramètre VDipCnt est réinitialisée. |
|
usiResetVoltageSwellCnt |
USINT |
Si cette entrée est réglée sur 1, la valeur du paramètre VSwellCnt est réinitialisée. |
|
usiResetMaxTotActive |
USINT |
Si cette entrée est réglée sur 1, la valeur du paramètre MaxTotActPow et l’horodatage MaxTotActPowTimestamp associé sont réinitialisés. |
|
usiResetMaxTotReactive |
USINT |
Si cette entrée est réglée sur 1, la valeur du paramètre MaxTotReactPow et l’horodatage MaxTotReactPowTimestamp associé sont réinitialisés. |
|
usiResetMinTruePow |
USINT |
Si cette entrée est réglée sur 1, la valeur efficace du paramètre MinTruePowFact est remise à 1 et l’horodatage MinTruePowFactTimestamp associé est réinitialisé. |
|
usiResetMaxTruePow |
USINT |
Si cette entrée est réglée sur 1, la valeur efficace du paramètre MaxTruePowFact est remise à 1 et l’horodatage MaxTruePowFactTimestamp associé est réinitialisé. |
|
usiResetTotReactEng |
USINT |
Si cette entrée est réglée sur 1, la valeur du paramètre TotReactEnergy est réinitialisée. |
|
usiResetTotActEng |
USINT |
Si cette entrée est réglée sur 1, la valeur du paramètre TotActEnergy est réinitialisée. |
Struct AvatarWrite
|
Élément |
Type de données |
Description |
|---|---|---|
|
usiSetActEng |
USINT |
Commande de réglage de la valeur de l’énergie active totale à la valeur de préréglage de l’énergie active totale. |
|
usiSetReactEng |
USINT |
Commande de réglage de la valeur de l’énergie réactive totale à la valeur de préréglage de l’énergie réactive totale. |
|
udiTotActEngValue |
UDINT |
Prédéfinit la valeur de l’énergie active totale. |
|
udiTotReactEngValue |
UDINT |
Prédéfinit la valeur de l’énergie réactive totale. |