DOCA0272FR-00

Généralités

Les instructions complémentaires TeSys island fournissent des blocs de fonction permettant le développement d’applications et le contrôle des modules d’avatar . Les modules d’avatar sont des objets de fonction numériques gérés par le système TeSys island . Le système interagit avec les dispositifs d’alimentation et les accessoires tels que les équipements d’E/S analogiques. Les modules d’avatar sont configurés sur TeSys island et le coupleur de bus (via l’avatar du système) gère la communication du bus de terrain avec le contrôleur.

La configuration des modules TeSys island est gérée par l’outil DTM (Device Type Manager) TeSys island . Pour plus d’informations, reportez-vous à l’aide en ligne TeSys island DTM Library.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?