DOCA0272FR-00

Blocs de fonction de contrôle d’avatar

Pour chaque type d’avatar (Équipement, Charge ou Application), la bibliothèque de blocs de fonction TeSys™ island pour TIA Portal fournit un bloc de fonction de contrôle dédié dans le dossier « DP_Avatar » ou « PN_Avatar ». Ces blocs de fonction peuvent être utilisés pour contrôler les fonctionnalités des avatars correspondants et récupérer des informations sur l’état de l’avatar. Pour être contrôlée à partir du programme de l’automate, chaque instance d’un avatar sur un TeSys™ island nécessite également sa propre instance du bloc de fonction de contrôle de l’avatar approprié dans le programme de l’automate en question.

Les blocs de fonction de contrôle des avatars utilisent une combinaison de données d’entrée et de sortie cycliques ainsi que des requêtes de lecture acycliques, en fonction de la fonctionnalité du bloc de fonction en question et des données fournies par l’avatar.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?