DOCA0272FR-00

Blocs de fonction de gestion des équipements de l’équipement.

Les données de gestion des équipements viennent compléter les données de l’avatar du système et des différents avatars Équipement, Charge et Application. Les données de gestion des équipements des équipements de l’îlot sont accessibles par le biais des blocs de fonction de gestion des équipements de l’équipement. Pour chaque type d’équipement, un bloc de fonction particulier a été créé. Les démarreurs et démarreurs SIL* partagent une mise en œuvre commune, tout comme les modules d’E/S numériques et analogiques. Ces blocs de fonction se trouvent dans les dossiers « DP_Devices » et « PN_Devices ». Les blocs de fonction doivent être instanciés pour chaque équipement pour lequel les données de gestion des équipements sont extraites.

Les blocs de fonction de gestion des équipements de l’équipement n’utilisent que des requêtes de lecture acycliques.

NOTE: Les équipements TeSys™ island sont représentés dans les emplacements à partir du numéro 101 sur l’équipement de bus TeSys™ island pour PROFINET IO et PROFIBUS DP.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?