DOCA0272FR-00

UDT_PVControl

Le type UDT PVControl permet de transférer les données des variables de processus cycliques d’un avatar, telles que les valeurs analogiques des capteurs et les signaux discrets des commutateurs. Les interfaces des blocs de fonction PROFINET IO et PROFIBUS DP contiennent cet UDT en tant que paramètre.

Éléments

Élément

Type de données

Description

PVInput0

INT

Entrée de la variable de processus pour la valeur analogique

PVInput1

INT

Entrée de la variable de processus pour la valeur analogique

PVInput2

INT

Entrée de la variable de processus pour la valeur analogique

PVInput3

INT

Entrée de la variable de processus pour la valeur analogique

PVInput4

INT

Entrée de la variable de processus pour la valeur analogique

PVSwitch0

BOOL

Commutateur de variables de processus pour signaux discrets

PVSwitch1

BOOL

Commutateur de variables de processus pour signaux discrets

PVSwitch2

BOOL

Commutateur de variables de processus pour signaux discrets

PVSwitch3

BOOL

Commutateur de variables de processus pour signaux discrets

PVSwitch4

BOOL

Commutateur de variables de processus pour signaux discrets

Réserver

BOOL

 

Réserver

BOOL

 

Réserver

BOOL

 

PVControlIn0

BOOL

État de l’entrée de contrôle PV 0

PVControlIn1

BOOL

État de l’entrée de contrôle PV 1

Réserver

BOOL

 

Réserver

BOOL

 

Réserver

BOOL

 

Réserver

BOOL

 

Réserver

BOOL

 

Réserver

BOOL

 
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?