DOCA0272FR-00

Exigences concernant les automates PLC

Pour fonctionner, les blocs de fonction de la bibliothèque de blocs de fonction TeSys™ island pour TIA Portal nécessitent des instructions étendues spécifiques qui doivent être disponibles sur l’automate. Voici les instructions requises et les versions correspondantes pour lesquelles la bibliothèque a été testée :

  • IO2MOD V1.1

  • DPRD_DAT V1.0

  • LOG2GEO V1.2

  • RDREC V1.0

  • WRREC V1.1

Au moment de la rédaction de ce document, ces instructions étaient toutes disponibles sur n’importe quel automate Siemens SIMATIC S7-1200 équipé du firmware V4.1 ou version ultérieure, ou SIMATIC S7-1500 PLC équipé du firmware V1.0 ou version ultérieure.

Pour plus de détails sur la disponibilité et l’utilisation de l’instruction mentionnée ci-dessus, reportez-vous au système d’information de Siemens TIA Portal et aux autres documentations externes de Siemens.

NOTE: Les ressources pour la communication acyclique via les instructions RDREC et WRREC sont limitées sur les automates Siemens. Par conséquent, tous les blocs de fonction de la bibliothèque utilisant la communication acyclique fournissent une entrée verrouillée pour inhiber la communication acyclique, si nécessaire. Voir Données acycliques pour plus d’informations.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?