DOCA0272FR-00

Attribuer le coupleur de bus TeSys™ island à une unité centrale

  1. Ouvrez la vue Réseau à l’aide de l’entrée Appareils & Réseaux dans le volet de navigation du projet.

  2. Cliquez avec le bouton gauche de la souris sur l’interface Ethernet du coupleur de bus du TeSys island, puis faites-la glisser vers l’interface Ethernet de l’unité centrale.

    Lorsque vous relâchez le bouton gauche de la souris, l’équipement est attribué à l’automate. Vous pouvez également cliquer sur « Non attribué » sur l’équipement TeSys island et sélectionner l’automate et l’interface appropriés dans la boîte de dialogue qui s’affiche.

    Appareils et réseaux TeSys island

  3. Lors de l’attribution de l’équipement à l’automate, Siemens® TIA Portal attribue automatiquement les adresses I et Q aux modules TeSys™ island. Si les adresses I et Q doivent être modifiées, passez à la vue équipement du coupleur de bus et saisissez les nouvelles adresses.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?