DOCA0272FR-00

PN_Control_Analog_I/O (PROFINET IO)

Les tableaux suivants fournissent des informations sur les paramètres de l’interface des blocs de fonction.

Entrées

Entrée

Type de données

Description

Catégorie de variables

i_xEnable

BOOL

Active le traitement des blocs de fonction. Les données cycliques seront lues/écrites sur l’interface E/S du matériel.

Contrôle des blocs de fonction

i_iAQ0

INT

Valeur à écrire à la sortie analogique 0 L’unité et l’échelle dépendent du type de sortie analogique configuré.

  • Type 0 (unité : mV)
  • Type 1 (unité : mV)
  • Type 2 (unité : μA)
  • Type 3 (unité : μA)

Données cycliques

i_hwStartAddress

Variant

Doit correspondre à la première adresse de la plage d’adresses du sous-module d’entrée cyclique de l’avatar concerné pour que la communication en lecture cyclique puisse être exécutée.

Paramètres de communication

Sorties

Sortie

Type de données

Description

Catégorie de variables

q_xActive

BOOL

Si cette sortie est réglée sur VRAI, le bloc de fonction Avatar est activé, ou une requête acyclique est occupée.

État des blocs de fonction

q_xError

BOOL

Si cette sortie est réglée sur VRAI, une erreur détectée s’est produite lors de l’exécution du bloc de fonction Avatar. Pour des informations détaillées sur l’erreur détectée, reportez-vous à la valeur de l’ID d’erreur.

État des blocs de fonction

q_dwErrorID

DWORD

L’ID d’erreur fournit des informations détaillées sur l’erreur détectée qui s’est produite. Les valeurs possibles sont indiquées dans le tableau ci-dessous :

État des blocs de fonction

q_xReady

BOOL

Indique VRAI si le bloc de fonction est prêt à recevoir une commande d’exécution.

Données cycliques

q_iAI0

INT

Indique la valeur présente au niveau de l’entrée analogique 0 L’unité et l’échelle dépendent du type de sortie analogique configuré.

  • Type 0 à 12 (unité : 0,1 °C)
  • Type 13 (unité : mV)
  • Type 14 (unité : mV)
  • Type 15 (unité : μA)
  • Type 16 (unité : μA)

Données cycliques

q_iAI1

INT

Indique la valeur présente au niveau de l’entrée analogique 1

Données cycliques

q_iHWOut

INT

Adresse matérielle de la sortie analogique.

Paramètres de communication

Codes d’état et d’erreur de ConstTeSysIsland

Nom du membre

Utilisé par le bloc fonction

Cdw_ErrNoMsg

Oui

Cdw_ErrInternal

Non

Cdw_ErrInvalidCycInAddr

Oui

Cdw_ErrInvalidHwid

Non

Cdw_ErrInvalidNumOfAvatars

Non

Cdw_ErrReadCycIn

Oui

Cdw_ErrReadAcycData1

Non

Cdw_ErrReadAcycData2

Non

Cdw_ErrWriteAcycData

Non

Cdw_StsReadAcycData1Compl

Non

Cdw_StsReadAcycData2Compl

Non

Cdw_StsWriteAcycDataCompl

Non

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?