DOCA0272FR-00

DP_Voltage_Interface_Module_AssetMgmt (PROFIBUS DP)

Les tableaux suivants fournissent des informations sur les paramètres de l’interface des blocs de fonction.

Entrées

Entrée

Type de données

Description

Catégorie de variables

i_xEnable

BOOL

Active le traitement des blocs de fonction. Les données cycliques seront lues/écrites sur l’interface E/S du matériel.

Contrôle des blocs de fonction

i_xAcyclicBusy

BOOL

Peut être utilisé pour bloquer l’exécution acyclique si la communication acyclique d’un autre bloc de fonction est active.

Contrôle des blocs de fonction

i_xExecute

BOOL

Lance une requête acyclique sur un front montant.

Contrôle des blocs de fonction

i_hwModuleHWID

HW_IO

Doit correspondre à l’ID matériel de l’équipement concerné pour que la communication acyclique puisse être exécutée.

Paramètres de communication

Sorties

Sortie

Type de données

Description

Catégorie de variables

q_xActive

BOOL

Si cette sortie est réglée sur VRAI, le bloc de fonction Avatar est activé, ou une requête acyclique est occupée.

État des blocs de fonction

q_xError

BOOL

Si cette sortie est réglée sur VRAI, une erreur détectée s’est produite lors de l’exécution du bloc de fonction Avatar. Pour des informations détaillées sur l’erreur détectée, reportez-vous à la valeur de l’ID d’erreur.

État des blocs de fonction

q_dwErrorID

DWORD

L’ID d’erreur fournit des informations détaillées sur l’erreur détectée qui s’est produite. Les valeurs possibles sont indiquées dans le tableau ci-dessous :

État des blocs de fonction

q_dwAcyclicStatus

DWORD

L'état Acyclique fournit des informations détaillées sur la communication acyclique du bus de terrain, y compris les détails des erreurs détectées. Pour des informations détaillées sur les valeurs d’état, voir Bibliothèque des blocs de fonction.

État des blocs de fonction

q_xAcyclicBusy

BOOL

Si cette sortie est réglée sur VRAI, la requête analytique est encore occupée.

État des blocs de fonction

q_udtProductData

UDT_ProductData

Contient toutes les données produit pertinentes de l’appareil.

Données acycliques

q_udiTimeOn

UDINT

Durée pendant laquelle l’équipement a été en fonctionnement.

Données acycliques

q_uiNumDevEvt

UINT

Nombre d’événements d’équipement détectées.

Données acycliques

q_udiNumDevicePowOn

UDINT

Nombre de cycles de mise sous tension de l'équipement.

Données acycliques

q_uiMaxAvgV

UINT

Valeur de tension moyenne maximale pendant la durée de vie de l’équipement.

Données acycliques

q_uiAvgLifetimeV

UINT

Valeur de tension moyenne calculée, depuis la dernière réinitialisation.

Données acycliques

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?