DOCA0272FR-00

DP_Control_Pump (PROFIBUS DP)

Les tableaux suivants fournissent des informations sur les paramètres de l’interface des blocs de fonction.

Entrées

Entrée

Type de données

Description

Catégorie de variables

i_xEnable

BOOL

Active le traitement des blocs de fonction. Les données cycliques seront lues/écrites sur l’interface E/S du matériel.

Contrôle des blocs de fonction

i_xRunFwd

BOOL

Si cette entrée est réglée sur VRAI, le commutateur avant de l’avatar est fermé.

Données cycliques

i_xTripReset

BOOL

Si cette entrée est réglée sur VRAI, les déclenchements détectés dont les conditions de réinitialisation de déclenchement sont satisfaites seront réinitialisés pour cet avatar.

Données cycliques

i_xAcyclicBusy

BOOL

Peut être utilisé pour bloquer l’exécution acyclique si la communication acyclique d’un autre bloc de fonction est active.

Contrôle des blocs de fonction

i_xExecute

BOOL

Lance une requête acyclique sur un front montant.

Contrôle des blocs de fonction

i_hwStartAddress

Variant

Doit correspondre à la première adresse de la plage d’adresses d’entrée cyclique de l’avatar concerné pour que la communication en lecture cyclique puisse être exécutée.

Paramètres de communication

Entrée/Sortie

Entrée/Sortie

Type de données

Description

Catégorie de variables

iq_hwQWAddress

WORD

Doit correspondre à l’adresse de sortie de l’avatar concerné pour que la communication en écriture cyclique puisse être exécutée.

Paramètres de communication

Sorties

Sortie

Type de données

Description

Catégorie de variables

q_xActive

BOOL

Si cette sortie est réglée sur VRAI, le bloc de fonction Avatar est activé, ou une requête acyclique est occupée.

État des blocs de fonction

q_xError

BOOL

Si cette sortie est réglée sur VRAI, une erreur détectée s’est produite lors de l’exécution du bloc de fonction Avatar. Pour des informations détaillées sur l’erreur détectée, reportez-vous à la valeur de l’ID d’erreur.

État des blocs de fonction

q_dwErrorID

DWORD

L’ID d’erreur fournit des informations détaillées sur l’erreur détectée qui s’est produite. Les valeurs possibles sont indiquées dans le tableau ci-dessous :

État des blocs de fonction

q_dwAcyclicStatus

DWORD

L'état Acyclique fournit des informations détaillées sur la communication acyclique du bus de terrain, y compris les détails des erreurs détectées. Pour des informations détaillées sur les valeurs d’état, voir Bibliothèque des blocs de fonction.

État des blocs de fonction

q_xAcyclicBusy

BOOL

Si cette sortie est réglée sur VRAI, la requête analytique est encore occupée.

État des blocs de fonction

q_xReady

BOOL

Indique VRAI si le bloc de fonction est prêt à recevoir une commande d’exécution.

Données cycliques

q_xUpstrVPres1

BOOL

Si cette sortie est réglée sur VRAI, l’avatar a détecté que l’alimentation principale en amont est présente pour le premier démarreur / équipement d’alimentation de cet avatar.

Données cycliques

q_xRunFwd

BOOL

Si cette sortie est réglée sur VRAI, le commutateur avant de l’avatar est fermé.

Données cycliques

q_xRunLocal

BOOL

Si cette sortie est réglée sur VRAI, la commande Lancer Local de l’avatar est appliquée.

Données cycliques

q_xBypass

BOOL

Si cette sortie est réglée sur VRAI, la commande Shunt de l’avatar est réglée.

Données cycliques

q_xOverrideStatus

BOOL

Si cette sortie est réglée sur VRAI, le mode manuel de l’avatar est réglé.

Données cycliques

q_xLoadStart

BOOL

Si cette sortie est réglée sur VRAI, le moteur est en phase de démarrage.

Données cycliques

q_xLoadRun

BOOL

Si cette sortie est réglée sur VRAI, une commande Exécuter ou Fermer a été exécutée et du courant circule entre les pôles (équivalent au moteur en marche, mais également valable pour les avatars sans moteur).

Données cycliques

q_xAlarm

BOOL

Si cette sortie est réglée sur VRAI, une alarme de protection a été détectée par l’avatar.

Données cycliques

q_xTripped

BOOL

Si cette sortie est réglée sur VRAI, un événement de déclenchement de protection a été détecté par l’avatar.

Données cycliques

q_xReadyToReset

BOOL

Si cette sortie est réglée sur VRAI, l’avatar satisfait aux conditions de réinitialisation du déclenchement et peut être réinitialisé par une commande de réinitialisation du déclenchement.

Données cycliques

q_xAssetAlarm

BOOL

Si cette sortie est réglée sur VRAI, un équipement d’alimentation ou démarreur SIL* dans l’avatar a atteint ou dépassé 90 % de la durabilité prévue (selon le paramètre de l’avatar).

Données cycliques

q_udiIRMSAvg

UDINT

Indique la moyenne des valeurs Ieff actuelles de la phase la plus récente. (Unité : A)

Données cycliques

q_udtPVControl

UDT_PVControl

Il s’agit d’une structure de données d’état PV cyclique pour les avatars de contrôle. Pour des informations détaillées sur la structure de cet UDT, voir UDT_PVControl.

Données cycliques

q_udtControl

UDT_Control

Il s’agit d’une structure de données d’état acyclique pour les avatars de contrôle, qui comprend des informations sur les messages d’alarme et de déclenchement et des informations de maintenance au sujet de l’avatar. Pour des informations détaillées sur la structure de cet UDT, voir UDT_Control. Pour un aperçu des membres de l’UDT compatibles avec cet avatar, voir Membres compatibles de UDT_Control.

Données acycliques

Codes d’état et d’erreur de ConstTeSysIsland

Nom du membre

Utilisé par le bloc fonction

Cdw_ErrNoMsg

Oui

Cdw_ErrInternal

Oui

Cdw_ErrInvalidCycInAddr

Oui

Cdw_ErrInvalidHwid

Non

Cdw_ErrInvalidNumOfAvatars

Non

Cdw_ErrReadCycIn

Oui

Cdw_ErrReadAcycData1

Oui

Cdw_ErrReadAcycData2

Non

Cdw_ErrWriteAcycData

Non

Cdw_StsReadAcycData1Compl

Oui

Cdw_StsReadAcycData2Compl

Non

Cdw_StsWriteAcycDataCompl

Non

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?