DOCA0272FR-00

PN_Control_Digital_I/O (PROFINET IO)

Les tableaux suivants fournissent des informations sur les paramètres de l’interface des blocs de fonction.

Entrées

Entrée

Type de données

Description

Catégorie de variables

i_xEnable

BOOL

Active le traitement des blocs de fonction. Les données cycliques seront lues/écrites sur l’interface E/S du matériel.

Contrôle des blocs de fonction

i_xDQ1

BOOL

Si cette entrée est réglée sur VRAI, la sortie numérique 0 est réglée sur VRAI.

Données cycliques

i_xDQ2

BOOL

Si cette entrée est réglée sur VRAI, la sortie numérique 1 est réglée sur VRAI.

Données cycliques

i_hwStartAddress

Variant

Doit correspondre à la première adresse de la plage d’adresses du sous-module d’entrée cyclique de l’avatar concerné pour que la communication en lecture cyclique puisse être exécutée.

Paramètres de communication

Entrée/Sortie

Entrée/Sortie

Type de données

Description

Catégorie de variables

iq_hwQBAddress

Octet

Doit correspondre à l’adresse du sous-module de sortie cyclique pour que la communication en écriture cyclique puisse être exécutée.

Paramètres de communication

Sorties

Sortie

Type de données

Description

Catégorie de variables

q_xActive

BOOL

Si cette sortie est réglée sur VRAI, le bloc de fonction Avatar est activé, ou une requête acyclique est occupée.

État des blocs de fonction

q_xError

BOOL

Si cette sortie est réglée sur VRAI, une erreur détectée s’est produite lors de l’exécution du bloc de fonction Avatar. Pour des informations détaillées sur l’erreur détectée, reportez-vous à la valeur de l’ID d’erreur.

État des blocs de fonction

q_dwErrorID

DWORD

L’ID d’erreur fournit des informations détaillées sur l’erreur détectée qui s’est produite. Les valeurs possibles sont indiquées dans le tableau ci-dessous :

État des blocs de fonction

q_xReady

BOOL

Indique VRAI si le bloc de fonction est prêt à recevoir une commande d’exécution.

Données cycliques

q_xStatusDI0

BOOL

Si cette sortie est réglée sur VRAI, l’entrée numérique 0 de l’avatar d’E/S numériques est réglée sur VRAI.

Données cycliques

q_xStatusDI1

BOOL

Si cette sortie est réglée sur VRAI, l’entrée numérique 1 de l’avatar d’E/S numériques est réglée sur VRAI.

Données cycliques

q_xStatusDI2

BOOL

Si cette sortie est réglée sur VRAI, l’entrée numérique 2 de l’avatar d’E/S numériques est réglée sur VRAI.

Données cycliques

q_xStatusDI3

BOOL

Si cette sortie est réglée sur VRAI, l’entrée numérique 3 de l’avatar d’E/S numériques est réglée sur VRAI.

Données cycliques

Codes d’état et d’erreur de ConstTeSysIsland

Nom du membre

Utilisé par le bloc fonction

Cdw_ErrNoMsg

Oui

Cdw_ErrInternal

Non

Cdw_ErrInvalidCycInAddr

Oui

Cdw_ErrInvalidHwid

Non

Cdw_ErrInvalidNumOfAvatars

Non

Cdw_ErrReadCycIn

Oui

Cdw_ErrReadAcycData1

Non

Cdw_ErrReadAcycData2

Non

Cdw_ErrWriteAcycData

Non

Cdw_StsReadAcycData1Compl

Non

Cdw_StsReadAcycData2Compl

Non

Cdw_StsWriteAcycDataCompl

Non

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?