UDT_Control
Le type UDT Control permet de transférer les données de contrôle acycliques d’un avatar, telles que les messages d’alarme et de déclenchement. Les interfaces de tous les blocs de fonction d’avatar de contrôle PROFINET IO et PROFIBUS DP contiennent cet UDT en tant que paramètre.
Certains bits de message d’alarme et de déclenchement ne sont pas pris en charge par tous les avatars de contrôle. Les détails concernant les bits supportés par les différents avatars sont inclus dans les descriptions de la section Blocs de fonction de contrôle d’avatar.
Éléments
|
Élément |
Type de données |
Description |
|---|---|---|
|
MotorTemperature |
UINT |
Indique la température du moteur par incréments de 0,1 °C. Selon le type de capteur de température, la plage est la suivante :
|
|
SIL* Groupe |
USINT |
Indique le numéro du groupe SIL. |
|
ThermalCapacity |
USINT |
Indique le pourcentage (%) de la capacité thermique du moteur. |
|
AlarmMsg1 |
STRUCT |
Messages d’alarme d’un avatar Contrôle. Voir Struct AlarmMsg1. |
|
AlarmMsg2 |
STRUCT |
Messages d’alarme d’un avatar Contrôle. Voir Struct AlarmMsg2. |
|
TripMsg1 |
STRUCT |
Messages de déclenchement d’un avatar Contrôle. Voir Struct TripMsg1. |
|
TripMsg2 |
STRUCT |
Messages de déclenchement d’un avatar Contrôle. Voir Struct TripMsg2. |
|
TimeToTrip |
UINT |
Temps estimé (en secondes) avant qu’un déclenchement pour surchauffe ne se produise compte tenu des conditions actuelles. |
|
TimeToReset |
UINT |
Le délai d’attente estimé avant lequel une réinitialisation pourrait acquitter un déclenchement par surcharge thermique. |
|
PAStatusReg1 |
Struct |
Registre d’état des alarmes prédictives 1 |
Struct AlarmMsg1
|
Élément |
Type de données |
BIT |
Description |
|---|---|---|---|
|
(Réservé) |
BOOL |
8 |
|
|
(Réservé) |
BOOL |
9 |
|
|
(Réservé) |
BOOL |
10 |
|
|
(Réservé) |
BOOL |
11 |
|
|
(Réservé) |
BOOL |
12 |
|
|
(Réservé) |
BOOL |
13 |
|
|
(Réservé) |
BOOL |
14 |
|
|
(Réservé) |
BOOL |
15 |
|
|
(Réservé) |
BOOL |
0 |
|
|
(Réservé) |
BOOL |
1 |
|
|
GroundCurrent |
BOOL |
2 |
L’avatar a détecté les conditions d’un événement de courant de terre. |
|
ThermalOverload |
BOOL |
3 |
La capacité thermique de l’avatar a augmenté au-dessus du niveau de surchauffe. |
|
(Réservé) |
BOOL |
4 |
|
|
Blocage |
BOOL |
5 |
L’avatar a détecté les conditions d’un événement de blocage. |
|
CurrentPhaseUnbalance |
BOOL |
6 |
L’avatar a détecté les conditions d’un événement de déséquilibre de phase de courant. |
|
UnderCurrent |
BOOL |
7 |
L’avatar a détecté les conditions d’un événement de sous-intensité. |
Struct AlarmMsg2
|
Élément |
Type de données |
BIT |
Description |
|---|---|---|---|
|
(Réservé) |
BOOL |
8 |
|
|
(Réservé) |
BOOL |
9 |
|
|
(Réservé) |
BOOL |
10 |
|
|
(Réservé) |
BOOL |
11 |
|
|
(Réservé) |
BOOL |
12 |
|
|
(Réservé) |
BOOL |
13 |
|
|
(Réservé) |
BOOL |
14 |
|
|
(Réservé) |
BOOL |
15 |
|
|
(Réservé) |
BOOL |
0 |
|
|
(Réservé) |
BOOL |
1 |
|
|
(Réservé) |
BOOL |
2 |
|
|
OverCurrent |
BOOL |
3 |
L’avatar a détecté les conditions d’un événement de surintensité. |
|
(Réservé) |
BOOL |
4 |
|
|
(Réservé) |
BOOL |
5 |
|
|
MotorOverheat |
BOOL |
6 |
La température du moteur a augmenté au-dessus du niveau de surchauffe du moteur. |
|
(Réservé) |
BOOL |
7 |
Struct TripMsg1
|
Élément |
Type de données |
BIT |
Description |
|---|---|---|---|
|
Arrêt moteur |
BOOL |
8 |
L’avatar a détecté les conditions d’un événement de déclenchement pour arrêt moteur. |
|
(Réservé) |
BOOL |
9 |
|
|
(Réservé) |
BOOL |
10 |
|
|
(Réservé) |
BOOL |
11 |
|
|
(Réservé) |
BOOL |
12 |
|
|
(Réservé) |
BOOL |
13 |
|
|
(Réservé) |
BOOL |
14 |
|
|
(Réservé) |
BOOL |
15 |
|
|
(Réservé) |
BOOL |
0 |
|
|
(Réservé) |
BOOL |
1 |
|
|
GroundCurrent |
BOOL |
2 |
L’avatar a détecté les conditions d’un événement de déclenchement pour courant de terre. |
|
ThermalOverload |
BOOL |
3 |
La capacité thermique de l’avatar a augmenté de plus de 100 %. |
|
LongStart |
BOOL |
4 |
L’avatar a détecté les conditions d’un événement de déclenchement pour démarrage long. |
|
Blocage |
BOOL |
5 |
L’avatar a détecté les conditions d’un événement de déclenchement pour blocage. |
|
CurrentPhaseUnbalance |
BOOL |
6 |
L’avatar a détecté les conditions d’un événement de déclenchement pour déséquilibre de phase de courant. |
|
UnderCurrent |
BOOL |
7 |
L’avatar a détecté les conditions d’un événement de déclenchement pour sous-intensité. |
Struct TripMsg2
|
Élément |
Type de données |
BIT |
Description |
|---|---|---|---|
|
(Réservé) |
BOOL |
8 |
|
|
(Réservé) |
BOOL |
9 |
|
|
(Réservé) |
BOOL |
10 |
|
|
(Réservé) |
BOOL |
11 |
|
|
(Réservé) |
BOOL |
12 |
|
|
(Réservé) |
BOOL |
13 |
|
|
(Réservé) |
BOOL |
14 |
|
|
(Réservé) |
BOOL |
15 |
|
|
(Réservé) |
BOOL |
0 |
|
|
(Réservé) |
BOOL |
1 |
|
|
PhaseConfig |
BOOL |
2 |
L’avatar a détecté les conditions d’un événement de déclenchement pour configuration de phase. |
|
OverCurrent |
BOOL |
3 |
L’avatar a détecté les conditions d’un événement de déclenchement pour surintensité. |
|
CurrentPhaseLoss |
BOOL |
4 |
L’avatar a détecté les conditions d’un événement de déclenchement pour perte de phase de courant. |
|
CurrentPhaseReversal |
BOOL |
5 |
L’avatar a détecté les conditions d’un événement de déclenchement pour inversion de phase de courant. |
|
MotorOverheat |
BOOL |
6 |
La température du moteur a augmenté au-dessus du niveau de déclenchement pour surchauffe du moteur. |
|
(Réservé) |
BOOL |
7 |
Struct PAStatusReg1
|
Élément |
Type de données |
BIT |
Description |
|---|---|---|---|
|
PA8Status |
BOOL |
8 |
État de l’alarme prédictive Bit 8 |
|
PA9Status |
BOOL |
9 |
État de l’alarme prédictive Bit 9 |
|
(Réservé) |
BOOL |
10 |
|
|
(Réservé) |
BOOL |
11 |
|
|
(Réservé) |
BOOL |
12 |
|
|
(Réservé) |
BOOL |
13 |
|
|
(Réservé) |
BOOL |
14 |
|
|
(Réservé) |
BOOL |
15 |
|
|
PA0Status |
BOOL |
0 |
État de l’alarme prédictive Bit 0 |
|
PA1Status |
BOOL |
1 |
État de l’alarme prédictive Bit 1 |
|
PA2Status |
BOOL |
2 |
État de l’alarme prédictive Bit 2 |
|
PA3Status |
BOOL |
3 |
État de l’alarme prédictive Bit 3 |
|
PA4Status |
BOOL |
4 |
État de l’alarme prédictive Bit 4 |
|
PA5Status |
BOOL |
5 |
État de l’alarme prédictive Bit 5 |
|
PA6Status |
BOOL |
6 |
État de l’alarme prédictive Bit 6 |
|
PA7Status |
BOOL |
7 |
État de l’alarme prédictive Bit 7 |