DOCA0270FR-01

Contrôle énergétique

La fenêtre Temps d'utilisation fournit des graphiques montrant l'énergie accumulée pendant la période où chaque voie est activée. Les voies peuvent être activées ou désactivées via la fenêtre de configuration Temps d'utilisation de l'OMT ou via l'automate. Les quatre voies sont indépendantes entres elles. La fenêtre de configuration Temps d'utilisation dans l'OMT vous permet également de prédéfinir les données énergétiques dans ces graphiques.

Surveillance de l’énergie du système

Temps d'utilisation

Pour accéder aux paramètres de la fenêtre Temps d'utilisation de l'avatar :

  1. Cliquez sur le symbole de la roue dans le coin supérieur droit pour afficher les paramètres.

  2. Modifiez les valeurs puis cliquez sur Régler.

  3. Fermez la fenêtre.

Énergie active et réactive

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?