DOCA0270DE-01

Energieüberwachung

Das Fenster „Nutzungszeit“ enthält Diagramme, in der die Energie angezeigt wird, die sich in dem Zeitraum kumuliert, in dem der jeweilige Kanal aktiviert ist. Kanäle können im OMT-Konfigurationsfenster „Nutzungszeit“ oder über die SPS aktiviert bzw. deaktiviert werden. Die vier Kanäle arbeiten unabhängig voneinander. Im OMT-Konfigurationsfenster „Nutzungszeit“ können Sie auch Energiedaten in diesen Diagrammen voreinstellen.

System-Energieüberwachung

Nutzungszeit

So rufen Sie im Fenster „Nutzungszeit“ die Einstellungen für den Avatar auf:

  1. Klicken Sie in der oberen rechten Ecke auf das Rad-Symbol, um die Einstellungen anzuzeigen.

  2. Ändern Sie die Werte und klicken Sie auf „Setzen“.

  3. Schließen Sie das Fenster.

Wirk- und Blindenergie

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?