DOCA0270PTBR-01

Monitoramento de energia

A janela Tempo de uso fornece gráficos que mostram a energia acumulada durante o tempo de atividade de cada canal. Os canais podem ser ativados ou desativados por meio da janela de configuração Tempo de uso na OMT ou por meio do PLC. Os quatro canais são independentes entre si. A janela de configuração Tempo de uso na OMT também permite predefinir dados de energia nesses gráficos.

Monitoramento de energia do sistema

Tempo de uso

Para acessar as configurações da janela Tempo de uso para o avatar:

  1. Clique no símbolo de roda no canto superior direito para exibir as configurações.

  2. Altere os valores e clique em Configurar.

  3. Feche a janela.

Energia ativa e reativa

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?