DOCA0270KO-01

에너지 모니터링

사용 시간 창은 각 채널이 사용 설정된 경우 누적된 에너지를 보여주는 그래프를 제공합니다. 채널은 OMT의 사용 시간 구성 창이나 PLC를 통해 사용 또는 사용 안 함 설정할 수 있습니다. 네 개의 채널은 서로 독립적입니다. OMT의 사용 시간 구성 창에서 이러한 그래프의 에너지 데이터를 사전 설정할 수도 있습니다.

시스템 에너지 모니터링

사용 시간

아바타에 대한 사용 시간 창의 설정에 액세스하려면 다음과 같이 하십시오.

  1. 오른쪽 상단 모서리의 바퀴 기호를 클릭하여 설정을 표시합니다.

  2. 값을 변경하고 설정을 누릅니다.

  3. 창을 닫습니다.

유효 및 무효 에너지

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?