Auslösungsrücksetzbefehl
HINWEIS: Die Zurücksetzfunktion kann – mit einem aktiven Befehl von der SPS oder der Forcierungsmodusfunktion – zum sofortigen Einschalten der Last führen.
WARNUNG |
|---|
|
NICHT VORGESEHENER GERÄTEBETRIEB
Stellen Sie vor dem Zurücksetzen der Schutzfunktionen
sicher, dass diese Funktion nicht zu unsicheren Bedingungen führt.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden
zur Folge haben.
|
Ein ausgelöster TeSys-Avatar kann Schutzauslösungen erst zurücksetzen, nachdem er einen Befehl zum Zurücksetzen der Auslösung erhalten hat und wenn alle Bedingungen für das Zurücksetzen der Auslösung für alle seine Schutzfunktionen erfüllt sind. Dieser Mechanismus trägt dazu bei sicherzustellen, dass der Normalbetrieb nach einer Auslösung nur fortgesetzt werden kann, wenn alle definierten Normalbetriebsbedingungen wieder erfüllt werden.
Wenn eine Schutzfunktion eine Auslösung bei einem Avatar verursacht hat, bleibt der Avatar im ausgelösten Status, bis beide der folgenden Ereignisse eintreten:
-
Die Betriebsbedingungen stimmen wieder mit den Bedingungen für das Zurücksetzen der Auslösung der Schutzfunktion überein
-
Der Avatar erhält einen Befehl „Auslösung – Zurücksetzen“.
Der Befehl „Auslösung – Zurücksetzen“ wird auf alle Schutzfunktionen angewandt, die für einen gegebenen Avatar aktiviert sind. Allerdings:
-
Der Ausgang des Status „Ausgelöst“ wird nur für die Schutzfunktionen auf „Falsch“ eingestellt, deren Bedingungen für das Zurücksetzen der Auslösung erfüllt sind.
-
Der Ausgang des Status „Ausgelöst“ bleibt für die Schutzfunktionen auf „Wahr“ eingestellt, deren Bedingungen für das Zurücksetzen der Auslösung immer noch nicht erfüllt sind.
Bei einem ausgelösten Avatar ist mindestens eine Schutzfunktion ausgelöst (der Status „Ausgelöst“ ist auf „Wahr“ eingestellt).
Nach der gleichen Logik sind bei einem nicht ausgelösten Avatar keine Schutzfunktionen ausgelöst (kein Schutz mit einem auf „Wahr“ eingestellten Status „Ausgelöst“).
Ausgelöste Schutzfunktionen können über die Steuerung oder mit einem der digitalen Tools mit der Auto-Reset-Funktion zurückgesetzt werden.
In der folgenden Tabelle werden die Bedingungen für das Zurücksetzen der Auslösung, einschließlich Hysterese, für alle Avatars beschrieben.
Bedingungen für das Zurücksetzen der Auslösung
|
Schutzfunktion |
Bedingungen für das Zurücksetzen der Auslösung |
|---|---|
|
Thermische Überlast |
Die thermische Kapazität ist unter den thermischen Schwellenwert für das Zurücksetzen abgesunken (keine Hysterese). |
|
Motor – Überhitzung |
Die Motortemperatur ist unter den Schwellenwert für das Zurücksetzen wegen Motorüberhitzung abgesunken (keine Hysterese). |
|
Stromphasenunsymmetrie |
Die Stromunsymmetrie ist unter die Stromphasenunsymmetrie-Auslösestufe abgesunken. |
|
Stromphasenverlust |
Die Stromunsymmetrie ist unter die Stromphasenverlust-Auslösestufe abgesunken. |
|
Blockade |
Der maximale Phasenstrom ist unter die Blockade-Auslösestufe abgesunken. |
|
Unterstrom |
Der Strommittelwert ist über die Unterstrom-Auslösestufe angestiegen. |
|
Langer Anlauf |
Der Strommittelwert ist unter 30 % Ir abgesunken (keine Hysterese). |
|
Überstrom |
Der maximale Phasenstrom ist unter die Überstrom-Auslösestufe abgesunken. |
|
Stillstand |
Der maximale Phasenstrom ist unter die Stillstand-Auslösestufe abgesunken. |
|
Massestrom |
Der Massestrom ist unter die Massestrom-Auslösestufe abgesunken. |
|
Stromphasenumkehr |
Der Strommittelwert ist unter 30 % Ir abgesunken (keine Hysterese). |
|
Phasenkonfiguration |
Der Strommittelwert ist unter 30 % Ir abgesunken (keine Hysterese). |
Wenn angegeben, wenden die Schutzfunktionen einen 5-%-Hysteresewert auf die Bedingungen für das Zurücksetzen der Auslösung an. Dadurch wird die Stabilität des Verhaltens der Schutzfunktionen erhöht. Das Zurücksetzen der Auslösung wird nur autorisiert, wenn die Normalbedingungen und diese zusätzlichen 5 % Toleranz wieder hergestellt werden.
Zum Beispiel löst die Blockade-Schutzfunktion eine Auslösung aus, wenn der maximale Phasenstrom die definierte Blockade-Auslösestufe überschreitet. Die Bedingungen für das Zurücksetzen der Auslösung sind erfüllt, wenn der maximale Phasenstrom unter die Blockade-Auslösestufe minus 5 % absinkt.
Darüber hinaus wird die Bedingung für das Zurücksetzen der Auslösung für die betreffende Schutzfunktion erfüllt, wenn der Parameter für die Aktivierung der Auslösung für eine Schutzfunktion auf „Deaktivieren“ eingestellt wird.
WARNUNG