脱扣复位命令
注:复位功能可以使用来自 PLC 的活动命令或强制模式功能来使负载立即通电。
![]() |
---|
意外的设备运行
在复位保护功能之前,应确认此功能不会引起不安全的状况。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
|
脱扣的 TeSys avatar 只能在接收到脱扣复位命令并且满足其所有保护功能的所有脱扣复位条件后才能复位保护脱扣。这种机制有助于确保在脱扣后,只有在再次满足所有定义的正常运行条件时才能恢复正常运行。
当保护功能导致 Avatar 脱扣时,Avatar 将保持脱扣状态,直到发生以下两种情况:
-
运行条件再次与保护功能的脱扣复位条件匹配
-
Avatar 收到脱扣复位命令
脱扣复位命令适用于为给定 Avatar 启用的所有保护功能。但是:
-
只有满足脱扣复位条件的保护功能才会将脱扣状态输出设置为假。
-
对于那些脱扣复位条件仍未满足的保护功能,脱扣状态输出保持设置为真。
脱扣的 Avatar 至少有一个脱扣保护功能(脱扣状态设置为真)。
根据相同的逻辑,未脱扣的 Avatar 没有脱扣保护功能(脱扣状态设置为真时无保护)。
脱扣保护功能可以通过自动复位功能、通过控制器或使用其中一种数字工具来复位。
下表描述了所有 Avatar 的脱扣复位条件,包括滞后。
脱扣复位条件
保护功能 |
脱扣复位条件 |
---|---|
热过载 |
热容量已降至热复位阈值以下(无滞后)。 |
电机过热 |
电机温度已降至电机过热复位阈值以下(无滞后)。 |
电流相不平衡 |
电流不平衡已降至电流相不平衡脱扣级别以下。 |
电流相丢失 |
电流不平衡已降至电流相丢失脱扣级别以下。 |
堵转 |
最大相电流已降至堵转脱扣级别以下。 |
欠流 |
平均电流已增加到欠流脱扣级别以上。 |
长时启动 |
平均电流已降至 30% Ir 以下(无滞后)。 |
过流 |
最大相电流已降至过流脱扣级别以下。 |
失速 |
最大相电流已降至失速脱扣级别以下。 |
接地电流 |
接地电流已降至接地电流脱扣级别以下。 |
电流相反相 |
平均电流已降至 30% Ir 以下(无滞后)。 |
相位配置 |
平均电流已降至 30% Ir 以下(无滞后)。 |
如有指示,保护功能将 5% 的滞后值应用于脱扣复位条件。这增加了保护功能行为的稳定性。只有恢复到正常情况和此额外的 5% 余量时才授权进行脱扣复位。
例如,当最大相电流超过定义的堵转脱扣级别时,堵转保护功能就会触发脱扣。当最大相电流降低到堵转脱扣级别 - 5% 以下时,脱扣复位条件将得到满足。
此外,将保护功能的脱扣启用参数设置为禁用就会满足该保护功能的脱扣复位条件。