Açtırma Sıfırlama Komutu
NOT: Sıfırlama işlevi, PLC’den ya da Zorlama modu işlevinden aktif bir komutla, yükün anında enerjilendirilmesine neden olabilir.
![]() |
---|
EKİPMANIN YANLIŞLIKLA ÇALIŞMASI
Koruma işlevlerini sıfırlamadan önce
bu işlevin güvenli olmayan koşullarla sonuçlanmadığını
doğrulayın.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm, ciddi yaralanma veya ekipman hasarına neden olabilir.
|
Açtırılmış bir TeSys avatar, yalnızca Açtırma Sıfırlama komutunu aldıktan ve tüm koruma işlevleri için açtırma sıfırlama koşulları karşılandıktan sonra koruma açtırmalarını sıfırlayabilir. Bu mekanizma, bir açtırmadan sonra normal çalışmanın yalnızca tüm tanımlı normal çalışma koşulları yeniden karşılandığında devam etmesini sağlar.
Bir koruma işlevi avatarın açtırılmasına neden olduğunda avatar, aşağıdakilerin her ikisi de gerçekleşene kadar açtırılmış durumda kalır:
-
Çalışma koşullarının, yeniden koruma işlevinin açtırma sıfırlama koşullarına uygun olması
-
Avatar’ın Açtırma Sıfırlama komutu alması
Açtırma Sıfırlama Komutu, belirli bir avatar için etkinleştirilen tüm koruma işlevleri için geçerlidir. Ancak:
-
Açtırma durumu çıkışı, yalnızca açtırma sıfırlama koşulları karşılanan koruma işlevleri için yanlış olarak ayarlanır.
-
Açtırma durumu çıkışı, açtırma sıfırlama koşulları halen karşılanmamış koruma işlevleri için doğruya ayarlanmış şekilde kalır.
Açtırılmış avatar’da en az bir açtırılmış koruma işlevi (Açtırma durumu doğruya ayarlanmış) bulunur.
Aynı mantığa göre, açtırılmamış bir avatar’da açtırılmış koruma işlevi bulunmaz (Açtırma durumu doğru olarak ayarlanmış koruma işlevi yoktur).
Açtırılmış koruma işlevleri, denetleyici üzerinden ya da dijital araçlardan biri kullanılarak verilen Otomatik Sıfırlama işlevi ile sıfırlanabilir.
Aşağıdaki tabloda, tüm avatarlar için histerezi dâhil olmak üzere Açtırma Sıfırlama Koşulları açıklanmaktadır.
Açtırma sıfırlama koşulları
Koruma işlevi |
Açtırma sıfırlama koşulları |
---|---|
Termik Aşırı Yük |
Termik kapasite, Termik Sıfırlama Eşiği’nin altına düştü (histerezi yok). |
Motor Aşırı Isınması |
Motor sıcaklığı, Motor Aşırı Isınması Sıfırlama Eşiği’nin altına düştü (histerezi yok). |
Geçerli Faz Dengesizliği |
Akım dengesizliği, Geçerli Faz Dengesizliği Açtırma Düzeyi’nin altına düştü. |
Geçerli Faz Kaybı |
Akım dengesizliği, Geçerli Faz Kaybı Açtırma Düzeyi’nin altına düştü. |
Sıkışma |
Maksimum faz akımı, Sıkışma Açtırması Düzeyi’nin altına düştü. |
Düşük akım |
Ortalama akım, Düşük Akım Açtırma Düzeyi’nin üstüne çıktı. |
Uzun Başlatma |
Ortalama akım %30 Ir’nin altına düştü (histerezi yok). |
Aşırı akım |
Maksimum faz akımı, Aşırı Akım Açtırma Düzeyi’nin altına düştü. |
Bayılma |
Maksimum faz akımı, Duraksama Açtırması Düzeyi’nin altına düştü. |
Topraklama Akımı |
Topraklama akımı, Topraklama Akımı Açtırma Düzeyi’nin altına düştü. |
Geçerli Faz Tersine Çevirme |
Ortalama akım %30 Ir’nin altına düştü (histerezi yok). |
Faz Konfigürasyonu |
Ortalama akım %30 Ir’nin altına düştü (histerezi yok). |
Belirtildiği durumlarda koruma işlevleri, açtırma sıfırlama koşullarına %5 histerezi değeri uygular. Bu durum, koruma işlevi davranışının kararlılığını artırır. Açtırma sıfırlamaya, yalnızca normal koşullar ve bu ekstra %5’lik tolerans aşıldığında izin verilir.
Örneğin, Sıkışma koruması işlevi, maksimum faz akımı, tanımlanmış Sıkışma açtırma düzeyini aştığında bir açtırma tetikler. Açtırma sıfırlama koşulları, maksimum faz akımı, Sıkışma açtırma düzeyinden %5 daha düşük bir değere düştüğünde karşılanmış olur.
Ayrıca, bir koruma işlevinin Açtırma Etkinleştirme parametresinin Devre Dışı Bırak olarak ayarlanması, bu koruma işlevi için Açtırma sıfırlama koşulunu karşılar.