Commande de réinitialisation déclenchement
REMARQUE : La fonction de réinitialisation peut conduire à une mise sous tension immédiate de la charge avec une commande active de l’automate ou de la fonction de mode forçage.
AVERTISSEMENT |
|---|
|
FONCTIONNEMENT IMPRÉVU DE L’ÉQUIPEMENT
Avant de réinitialiser les fonctions de protection,
vérifiez que cette fonction ne va pas provoquer des conditions
non sécurisées.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou
des dommages matériels.
|
Un avatar TeSys déclenché ne peut réinitialiser les déclenchements de protection qu’après avoir reçu une commande réinitialisation déclenchement et si toutes les conditions de réinitialisation de déclenchement sont remplies pour toutes ses fonctions de protection. Ce mécanisme permet d’assurer que le fonctionnement normal ne reprenne après un déclenchement que lorsque toutes les conditions normales de fonctionnement définies sont à nouveau réunies.
Lorsqu’une fonction de protection a provoqué le déclenchement d’un avatar, l’avatar reste dans l’état déclenché jusqu’à ce que les deux conditions suivantes se produisent :
-
Les conditions de fonctionnement correspondent à nouveau aux conditions de réinitialisation déclenchement de la fonction de protection.
-
L’avatar reçoit une commande réinitialisation déclenchement.
La commande réinitialisation déclenchement correspond à toutes les fonctions de protection activées pour un avatar donné. Toutefois :
-
La sortie de l’état déclenché est réglée sur Faux uniquement pour les fonctions de protection dont les conditions de réinitialisation de déclenchement sont remplies.
-
La sortie de l’état Déclenché reste activée pour les fonctions de protection dont les conditions de réinitialisation du déclenchement ne sont toujours pas remplies.
Un avatar déclenché a au moins une fonction de protection déclenchée (avec un état déclenché réglé sur « True »).
Selon la même logique, un avatar qui n’est pas déclenché n’a aucune fonction de protection déclenchée (aucune protection avec un état déclenché réglé sur « True »).
Les fonctions de protection déclenchées peuvent être réinitialisées par la fonction de réinitialisation automatique, via le contrôleur ou par le biais de l’un des outils numériques.
Le tableau suivant décrit les conditions de réinitialisation de déclenchement, y compris l’hystérésis, pour tous les avatars.
Conditions de réinitialisation déclenchement
|
Fonction de protection |
Conditions de réinitialisation déclenchement |
|---|---|
|
Surcharge thermique |
La capacité thermique est passée en dessous du seuil de réinitialisation thermique (pas d’hystérésis). |
|
Surchauffe moteur |
La température moteur est passée en dessous du seuil de surchauffe moteur (pas d’hystérésis). |
|
Déséquilibre de phase de courant |
Le déséquilibre actuel est passé en dessous du niveau déclenchement déséquilibre de phase courant. |
|
Perte courant phase |
Le déséquilibre actuel est passé en dessous du Niveau Déclenchement Perte de phase courant. |
|
Blocage |
Le courant de phase maximal est passé en dessous du niveau déclenchement blocage. |
|
Sous-intensité |
Le courant moyen est passé au-dessus du niveau déclenchement sous-intensité. |
|
Démarrage long |
Le courant moyen est passé en dessous de 30 % Ir (pas d’hystérésis). |
|
Surintensité |
Le courant de phase maximal est passé en dessous du niveau déclenchement surintensité. |
|
Arrêt moteur |
Le courant de phase maximal est passé en dessous du niveau déclenchement arrêt moteur. |
|
Courant de terre |
Le courant de terre est passé en dessous du niveau déclenchement courant de terre. |
|
Inversion courant phase |
Le courant moyen est passé en dessous de 30 % Ir (pas d’hystérésis). |
|
Configuration phase |
Le courant moyen est passé en dessous de 30 % Ir (pas d’hystérésis). |
Lorsque cela est indiqué, les fonctions de protection appliquent une valeur d’hystérésis de 5 % aux conditions de réinitialisation déclenchement. Le comportement des fonctions de protection gagne ainsi en stabilité. La réinitialisation déclenchement n’est autorisée que lorsque les conditions normales et cette marge supplémentaire de 5 % sont récupérées.
Par exemple, la fonction de protection contre les blocages provoque un déclenchement lorsque le courant de phase maximal dépasse le niveau déclenchement blocage défini. Les conditions de réinitialisation déclenchement sont remplies lorsque le courant de phase maximal diminue en dessous du niveau de réinitialisation déclenchement blocage moins 5 %.
De plus, la désactivation du paramètre d’activation de déclenchement pour une fonction de protection correspond à la condition de réinitialisation déclenchement pour cette fonction de protection.
AVERTISSEMENT