DOCA0270FR-01

Précautions de raccordement

Vous devez avoir lu et compris les précautions suivantes avant d’effectuer les procédures décrites dans ce manuel.

DANGER
RISQUES D’ÉLECTROCUTION, D’EXPLOSION OU D’ARC ÉLECTRIQUE
  • Seul un personnel qualifié doit effectuer l'installation et l'entretien de cet appareil.
  • Mettez hors service toutes les alimentations avant de travailler sur ou dans cet équipement.
  • Lors de l’utilisation de cet équipement et de tout produit associé, respectez toujours la tension indiquée.
  • Utilisez toujours un dispositif de détection de tension à valeur nominale appropriée pour vous assurer que l'alimentation est coupée.
  • Utilisez les verrouillages appropriés dès lors qu’il existe des risques pour le personnel et/ou pour l’équipement.
  • Les circuits de ligne électrique doivent être raccordés et protégés conformément aux exigences réglementaires nationales et européennes.
  • Portez un équipement de protection individuelle (EPI) adapté et respectez les normes de sécurité en vigueur pour les travaux électriques.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
AVERTISSEMENT
Risque d'incendie
  • Utilisez uniquement les calibres de câble prescrits avec l’appareil et respectez les exigences de terminaison spécifiées.
  • Serrez les raccordements de ligne d’alimentation au couple prescrit.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.
AVERTISSEMENT
Risque de fonctionnement inattendu
  • Utilisez des câbles blindés pour tous les raccordements de communication et chaque fois que spécifié.
  • Acheminez toujours les câblages de communication et d’alimentation séparément.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?