DOCA0270DE-01

Verdrahtung – Vorsichtsmaßnahmen

Lesen Sie die folgenden Sicherheitsvorkehrungen gründlich durch, bevor Sie ein in dieser Anleitung angegebenes Verfahren ausführen.

GEFAHR
GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS, EINER EXPLOSION ODER EINES LICHTBOGENÜBERSCHLAGS
  • Dieses Gerät darf nur von qualifizierten Elektrikern installiert und gewartet werden.
  • Schalten Sie die Spannungsversorgung ab, bevor Sie Arbeiten an oder in diesem Gerät vornehmen.
  • Verwenden Sie nur die angegebene Spannung, wenn Sie dieses Gerät und zugehörige Produkte betreiben.
  • Verwenden Sie stets ein genormtes Spannungsprüfgerät, um festzustellen, ob die Spannungsversorgung wirklich abgeschaltet ist.
  • Verwenden Sie angemessene Verriegelungen, wenn Personen- bzw. Gerätegefahren vorhanden sind.
  • Leitungskreise müssen in Übereinstimmung mit lokalen und nationalen aufsichtsrechtlichen Anforderungen verdrahtet und geschützt werden.
  • Tragen Sie eine geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA) und befolgen Sie sichere Arbeitsweisen für die Ausführung von Elektroarbeiten gemäß den lokalen und nationalen aufsichtsrechtlichen Anforderungen.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.
WARNUNG
Brandgefahr
  • Verwenden Sie für die Geräte nur Kabel im angegebenen Leitergrößenbereich und erfüllen Sie die entsprechenden Leiterabschluss-Anforderungen.
  • Ziehen Sie die Leitungsanschlüsse mit den angegebenen Anzugsmomenten an.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.
WARNUNG
Nicht bestimmungsgemäßer Gerätebetrieb
  • Verwenden Sie geschirmte Kabel für jede Kommunikationsverdrahtung und wo angegeben.
  • Verlegen Sie die Kommunikationsverdrahtung und die Leistungsverdrahtung immer voneinander getrennt.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?