DOCA0270PTBR-01

Precauções sobre a fiação

Leia e compreenda as seguintes precauções antes de executar qualquer procedimento deste guia.

PERIGO
RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, EXPLOSÃO OU ARCO VOLTAICO
  • A instalação e a manutenção deste equipamento devem ser realizadas apenas por profissionais eletricistas qualificados.
  • Desligue toda a energia que alimenta este equipamento antes de trabalhar no equipamento ou dentro dele.
  • Use somente a tensão indicada ao operar este equipamento e qualquer produto associado.
  • Sempre use um dispositivo de detecção de tensão apropriado para confirmar que a alimentação está desligada.
  • Use os intertravamentos apropriados onde houver riscos para pessoas e/ou equipamentos.
  • Os circuitos do ponto de energia devem ser conectados e protegidos em conformidade com os requisitos regulamentares locais e nacionais.
  • Use equipamentos de proteção individual (EPI) apropriados e siga as práticas seguras de trabalho com energia elétrica de acordo com os requisitos regulamentares locais e nacionais.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
ATENÇÃO
Fogo
  • Use somente a faixa de calibre de fiação especificada com o equipamento e cumpra com os requisitos de terminação de fiação especificados.
  • Aperte as conexões do ponto de energia com os valores de torque especificados.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte, ferimentos graves ou danos do equipamento.
ATENÇÃO
Operação não intencional do equipamento
  • Use cabo blindado para todos os cabos de comunicação e quando especificado.
  • Sempre instale a fiação de comunicação e de alimentação separadamente.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte, ferimentos graves ou danos do equipamento.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?