DOCA0270KO-01

배선 주의 사항

이 가이드에서 절차를 수행하기 전에 다음 주의 사항을 읽고 숙지해야 합니다.

위험
감전, 폭발 또는 아크 플래시 위험
  • 이 장비는 자격을 갖춘 전기 기술자만 설치 및 정비해야 합니다.
  • 이 장비의 작동 또는 내부 작업을 하기 전에 이 장비에 공급되는 모든 전원을 차단하십시오.
  • 이 장비와 모든 관련 제품을 작동할 때는 지정된 전압만 사용하십시오.
  • 전력이 꺼진 것을 확인하려면 항상 적절한 정격 전압 감지 장치를 사용하십시오.
  • 인체 및/또는 장비 위험이 존재하는 경우 적절한 인터록을 사용하십시오.
  • 전력선 회로는 현지 및 국가의 규정 요구 사항을 준수하여 배선 및 보호해야 합니다.
  • 적절한 개인 보호 장비(PPE)를 착용하고, 지역 및 국가 규정 요구 사항에 따라 안전한 전기 작업 방식을 따르십시오.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.
경고
화재
  • 지정된 배선 게이지 범위만 장비와 함께 사용하고 지정된 배선 종단 요구 사항을 준수하십시오.
  • 지정된 토크 값에 대한 전원선 연결을 조이십시오.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어지거나 장비가 손상될 수 있습니다.
경고
의도하지 않은 장비 작동
  • 모든 통신 배선과 지정된 경우 차폐 케이블을 사용하십시오.
  • 항상 통신 배선과 전원 배선을 개별적으로 배선하십시오.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어지거나 장비가 손상될 수 있습니다.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?