DOCA0257ES-01

LTMTCT/LTMTCTV sensor module

El LTMTCT/LTMTCTV sensor module mide los parámetros eléctricos de un motor:

  • LTMTCT sensor module mide la corriente del motor.

  • LTMTCTV sensor module mide la corriente y la tensión del motor.

LTMTCT/LTMTCTVT horizontal sensor module

A Ventana para medición de corriente de la fase 1
B Ventana para medición de corriente de la fase 2
C Ventana para medición de corriente de la fase 3
D

Conector de entrada de tensión de fase (solo en módulos LTMTCTV)

E

Conector de entrada para medición de corriente de tierra

Módulo sensor horizontal LTMTCTV para aplicaciones con conector SIDE

A

Conector de entrada de tensión de fase

B

Ventana para medición de corriente de la fase 1

C

Ventana para medición de corriente de la fase 2

D

Ventana para medición de corriente de la fase 3

E

Conector de entrada para medición de corriente de tierra

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?