Entradas digitales
ADVERTENCIA |
|---|
|
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DE LA MÁQUINA
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños
en el equipo.
|
El TeSys Tera system admite un máximo de 24 entradas digitales:
-
Cuatro entradas digitales en LTMT main units.
-
Hasta 20 entradas digitales con LTMT expansion modules.
Configuración de entradas
La configuración de las entradas digitales puede realizarse mediante una de las siguientes interfaces:
-
Un PC en el que se ejecuta el TeSys Tera DTM integrado en un contenedor FDT, como el software SoMove.
-
La LTMTCUF control operator unit.
-
Un PLC o DCS a través de la red de comunicación.
Cada entrada digital tiene los siguientes parámetros:
|
Parameter |
Setting range |
|---|---|
|
Trigger type |
|
|
Validation time |
0 to 60000 ms in step of 10 ms |
|
Input source |
See list in input assignment |
Las entradas digitales se configuran de manera predeterminada según el tipo de arrancador de motor seleccionado.
Tipo de entrada
Los parámetros Tipo de activación y Tiempo de validación (t) definen cómo se convierte la información física conectada a la entrada (A) en la información de la entrada digital (B) procesada por la LTMT main unit.
Asignación de entradas
|
Fuente de entrada |
Descripción |
|---|---|
|
Other |
No la utilice, está reservada para futuras funciones programables. |
|
Trip Reset DI |
Se utiliza para configurar la entrada digital para el restablecimiento de disparos. |
|
Breaker Close DI |
Se utiliza en la lógica personalizada para personalizar la aplicación. Esta entrada no se utiliza directamente en la lógica del arrancador del motor. |
|
Breaker Open DI |
Se utiliza en la lógica personalizada para personalizar la aplicación. Esta entrada no se utiliza directamente en la lógica del arrancador del motor. |
|
Local-START> DI |
Comando local de arranque en avance. Se utiliza en la lógica del arrancador del motor según el tipo de arrancador seleccionado. |
|
Local-START>> DI |
Comando local de arranque en avance rápido (avance a alta velocidad). Se utiliza en la lógica del arrancador del motor según el tipo de arrancador seleccionado. |
|
Local-STOP DI |
Comando local de parada. Se utiliza en la lógica del arrancador del motor según el tipo de arrancador seleccionado. |
|
Local-START< DI |
Comando local de arranque en retroceso. Se utiliza en la lógica del arrancador del motor según el tipo de arrancador seleccionado. |
|
Local-START<< DI |
Comando local de arranque en retroceso rápido (retroceso a alta velocidad). Se utiliza en el módulo del arrancador según el tipo de arrancador seleccionado. |
|
Remote-START> DI |
Comando remoto de arranque en avance. Se utiliza en la lógica del arrancador del motor según el tipo de arrancador seleccionado. |
|
Remote-START>> DI |
Comando remoto de arranque en avance rápido (avance a alta velocidad). Se utiliza en la lógica del arrancador del motor según el tipo de arrancador seleccionado. |
|
Remote-STOP DI |
Comando remoto de parada. Se utiliza en la lógica del arrancador del motor según el tipo de arrancador seleccionado. |
|
Remote-START< DI |
Comando remoto de arranque en retroceso. Se utiliza en la lógica del arrancador del motor según el tipo de arrancador seleccionado. |
|
Remote-START<< DI |
Comando remoto de arranque en retroceso rápido (retroceso a alta velocidad). Se utiliza en la lógica del arrancador del motor según el tipo de arrancador seleccionado. |
|
Interlock 1 |
Se pueden configurar hasta 12 entradas digitales como enclavamientos. Estas entradas de enclavamiento se utilizan en:
|
|
Interlock 2 |
|
|
Interlock 3 |
|
|
Interlock 4 |
|
|
Interlock 5 |
|
|
Interlock 6 |
|
|
Interlock 7 |
|
|
Interlock 8 |
|
|
Interlock 9 |
|
|
Interlock 10 |
|
|
Interlock 11 |
|
|
Interlock 12 |
|
|
Contactor open DI |
Se utiliza en la lógica personalizada para personalizar la aplicación. Esta entrada no se utiliza directamente en la lógica del arrancador del motor. |
|
Run DI |
Se utiliza en la lógica del arrancador del motor para comprobar la retroalimentación del contactor/marcha. |
|
Block Input |
Se utiliza con fines de coordinación. Si la entrada de bloqueo está presente, el TeSys Tera system bloqueará la salida del disparo. |
|
Logic test DI |
Se utiliza para realizar pruebas lógicas. |
|
Mode selection 1 |
Se utiliza para seleccionar el modo de funcionamiento: Local 1, Local 2, Local 3 o Remoto. |
|
Mode selection 2 |
|
|
Forced start |
Se utiliza en la función de arranque forzado. |
|
Forced stop |
Se utiliza en la lógica del arrancador del motor como parada forzada. |
|
Self test without trip |
Se utiliza en la función de prueba. |
|
Self test with trip |
Se utiliza en la función de prueba. |
|
Nada |
_ |
ADVERTENCIA