Sobrecarga
Descripción
En el arrancador de Sobrecarga, solo se requieren dos salidas digitales para el comando RUN del motor (SALIDA DEL CONTACTOR 1 (DO1) y estado de disparo (DO3)).
Diagrama de cableado
Ejemplo de diagrama de cableado del TeSys Tera system en arrancador de Sobrecarga:
Principio de funcionamiento
Cuando se selecciona el arranque por sobrecarga, TeSys Tera system no acepta ningún comando de arranque o parada para controlar el motor. El arranque y la parada deben conectarse externamente como se muestra en el diagrama de cableado. En el modo de Sobrecarga, TeSys Tera system dispara el motor en caso de que se dé una condición de disparo.
La SALIDA 1 DEL CONTACTOR se puede configurar para cualquiera de los DO de TeSys Tera system. De esta forma se habilitan las funciones de Maximum start per hour y Anti-backspin timer en el modo de sobrecarga.
TeSys Tera system activará la SALIDA DEL CONTACTOR 1 si el motor está listo para arrancar (es decir, no se detectan causa de inhibición).
TeSys Tera system desactivará la SALIDA DEL CONTACTOR 1 si se da alguna de las siguientes causas de parada del motor:
-
Disparo detectado
La combinación de DO1 y DO3 accionará el motor.
Asignación predeterminada de DI/DO
Cuando se selecciona el tipo de arrancador de sobrecarga, la asignación y los ajustes predeterminados de las entradas y salidas digitales son los siguientes:
|
Parámetros de entradas digitales |
Configuración de entrada digital 1 |
Configuración de entrada digital 2 |
Configuración de entrada digital 3 |
Configuración de entrada digital 4 |
|---|---|---|---|---|
|
Tipo de accionador |
Accionamiento por nivel alto |
Accionamiento por nivel alto |
Accionamiento por nivel alto |
Accionamiento por nivel alto |
|
Fuente de entrada |
Nada |
Ninguna |
Ninguna |
Nada |
|
Tiempo de validación |
10 ms |
10 ms |
10 ms |
10 ms |
|
Parámetros de salidas digitales |
Configuración de salida digital 1 |
Configuración de salida digital 2 |
Configuración de salida digital 3 |
|---|---|---|---|
|
Tipo de activación |
Accionamiento por nivel alto |
Accionamiento por nivel alto |
Accionamiento por nivel bajo |
|
Fuente de entrada |
SALIDA DEL CONTACTOR 1 |
Ninguna |
Estado del disparo |
|
Etiqueta |
Otra |
Otra |
Salida digital de disparo |
|
Tipo de salida |
Nivel |
Nivel |
Nivel |
|
Tiempo de pulso |
0 ms |
0 ms |
0 ms |