DOCA0257ES-01

Unidad del operador de control LTMTCUF

La LTMTCUF control operator unit es una interfaz hombre-máquina (HMI) que permite la configuración, supervisión y control del LTMT main unit, como parte del TeSys Tera Motor Management System

Para obtener información sobre la instalación de LTMTCUF control operator unit, consulte TeSys Tera Motor Management System Installation Guide – DOCA0356EN.

Para obtener información sobre el uso de LTMTCUF control operator unit, consulte TeSys Tera Motor Management System LTMTCUF Control Operator Unit User Guide – DOCA0233EN.

Descripción de la parte frontal

La parte frontal de LTMTCUF control operator unit incluye las siguientes características:

A

Pantalla LCD

B

Teclas de navegación contextual

C

RJ45 en la parte frontal para la conexión con un PC (cubierto)

D

Interfaz de control local, que incluye cinco teclas de control y cuatro LED.

Descripción de la parte posterior

El siguiente gráfico representa la parte posterior de LTMTCUF control operator unit:

A

RJ45 en la parte posterior

LED de estado

En el siguiente gráfico los cuatro LED de control aparecen indicados con letras de la A a la D:

En la tabla siguiente se describe cada uno de los cuatro LED:

LED

Estado

Descripción

A

Estado de encendido/apagado del motor

La SALIDA DEL CONTACTOR 1 está activa

B

La SALIDA DEL CONTACTOR 2 está activa

C

Estado de modo activo

La fuente de control activa es la fuente Remoto

D

La fuente de control activa es la fuente Local (Local1, Local2 y Local3)

Para obtener más información, consulte TeSys Tera Motor Management System LTMTCUF Control Operator Unit User Guide – DOCA0233EN.

Teclas de control

La interfaz de control local consta de cinco teclas de control.

Tecla

Descripción

Run 1

Teclas de control del motor

Run 2

Stop

Local/Remote

Selección de la fuente de control activa

Trip/Reset

Restablecimiento de disparos

Para obtener más información, consulte TeSys Tera Motor Management System LTMTCUF Control Operator Unit User Guide – DOCA0233EN.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?