DOCA0257ES-01

Funciones del arrancador del motor

ADVERTENCIA
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO
La aplicación de este producto requiere de conocimientos especializados en el diseño y la programación de sistemas de control. La programación, instalación, configuración, alteración y aplicación de este producto solo debe dejarse en manos de personal con dichos conocimientos especializados. Deben seguirse todos los códigos y normativas de seguridad locales y nacionales.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?