DOCA0257ES-01

Secuencia de fases de corriente

La LTMT main unit detecta la secuencia de fases de corriente de la alimentación del motor trifásico.

  • L123: corriente L1 en ángulo 0°, corriente L2 en ángulo 240°, corriente L3 en ángulo 120°.

  • L132: corriente L1 en ángulo 0°, corriente L2 en ángulo 120°, corriente L3 en ángulo 240°.

  • CTWF: Se ha detectado un disparo del cableado del transformador de corriente por parte del LTMT main unit. Por ejemplo, una de las tres fases está cableada en la dirección opuesta.

NOTA: La secuencia de fase actual no está disponible en modo monofásico.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?