DOCA0257ES-01

Directo en línea

Descripción

El arrancador directo en línea requiere las siguientes entradas y salidas digitales:

  • Dos entradas digitales para el arranque local y la parada local del motor.

  • Una salida digital para la SALIDA DEL CONTACTOR 1 del comando de arranque del motor.

Diagrama de cableado

Ejemplo del diagrama de cableado del TeSys Tera system en modo directo en línea:

KM1: SALIDA DEL CONTACTOR 1

Diagrama lógico

El siguiente gráfico muestra el diagrama lógico del arrancador directo en línea.

Principio de funcionamiento

Cuando se selecciona el modo directo en línea, el motor se puede arrancar por los siguientes medios:

Si se recibe un comando de arranque de cualquiera de estas fuentes y el motor está listo para arrancar (es decir, no se detectan causas de inhibición), TeSys Tera system activará la SALIDA DEL CONTACTOR 1.

TeSys Tera system desactivará la SALIDA DEL CONTACTOR 1 si se da alguna de las siguientes causas de parada del motor:

Asignación predeterminada de entradas y salidas digitales

Cuando se selecciona el tipo de arrancador Directo en Línea, la asignación y los ajustes predeterminados de las entradas y salidas digitales son los siguientes:

DI parameters

DI01 settings

DI02 settings

DI03 settings

DI04 settings

Trigger type

Active high

Active low

Active high

Active high

Input source

Local-START> DI

Local-STOP DI

Other

Mode Selection 1

Validation time

10 ms

10 ms

10 ms

10 ms

DO parameters

DO01 settings

DO02 settings

DO03 settings

Active type

Active high

Active high

Active high

Input source

CONTACTOR OUTPUT 1

Alarm Status

Trip Status

Tag

CNTR OP 1

Alarm DO

Trip DO

Output type

Level

Level

Level

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?