DOCA0257ES-01

Corriente RMS

Descripción

La LTMT main unit mide los valores RMS de las corrientes de línea con un LTMTCT/LTMTCTV sensor module.

  • IL1: corriente RMS de la fase 1

  • IL2: corriente RMS de la fase 2

  • IL3: corriente RMS de la fase 3

Características

Característica

Valor

Unidad

Amperio (A)

Resolución

0,001 A

Intervalo de actualización

20 ms

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?