GEX8258701-00

Maintenance corrective

AVIS
risque d'opérations de maintenance incorrectes
  • Les travaux de réparation de l'unité de refroidissement doivent être effectués par un électricien qualifié.
  • Utilisez uniquement des pièces de rechange d'origine pour réparer l'unité de refroidissement.
  • N'effectuez aucune réparation sur le circuit de réfrigérant.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?