GEX8258701FR-01

Performances des unités de refroidissement à montage latéral en intérieur

  • Ti : Température interne de l'armoire

  • Ta : Température ambiante

  • P : Capacité de refroidissement

Référence commerciale

Capacité de refroidissement

L35-L35

Capacité de refroidissement

L35-L35

Performances

W (BTU/h)

W (BTU/h)

NSYCU350DG

NSYCUX350DG

350 (1194,2)

240 (818,9)

NSYCU600DG

NSYCUX600DG

620 (2115,5)

470 (1603,7)

NSYCU800DG

NSYCU8002P4DG

810 (2763,8)

560 (1910,8)

NSYCU1KDG

NSYCUX1KDG

NSYCU1K2P4DG

NSYCUX1K2P4DG

960 (3275,6)

710 (2422,6)

NSYCU1K2DG

NSYCU1K22P4DG

1240 (4231)

970 (3309,7)

NSYCU1K6DG

NSYCUX1K6DG

NSYCU1K62P4DG

1620 (5527,6)

1340 (4572,2)

NSYCU2KDG

1980 (6756)

1620 (5527,6)

NSYCU2K3P4DG

NSYCUX2K3P4DG

1940 (6619,6)

1580 (5391,2)

NSYCU3K2DG

3180 (10850,6)

2370 (8086,7)

NSYCU3K23P4DG

3150 (10748,2)

2510 (8564,5)

NSYCU4K3P4DG

3910 (13341,4)

3120 (10645,8)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?