cos ϕ和功率因数的报警监控
管理 cos ϕ和功率因数 PF
对 cos ϕ 和功率因数 PF 指示的监控取决于为功率因数 PF 选择的符号惯例:IEEE 或 IEC 惯例。
通过以下方式为 PF 指标选择符号惯例:
-
使用 EcoStruxure Power Commission 软件 (受密码保护)
-
利用通讯网络通过发送设置命令(受密码保护)
出厂设置为 IEEE 惯例。
最大和最小值指标
-
PF MAX 或 (cos ϕ MAX) 指标的最大值是针对 PF(或 cos ϕ)指标的最小正值来获得的。
-
PF MIN 或 (cos ϕ MIN) 指标的最小值是针对 PF(或 cos ϕ)指标的最大正值来获得的。
根据 IEEE 惯例监控配电
以下示例介绍了通过 cos ϕ指标进行的电能质量监控。
下表给出了 ComPacT NSX 断路器下游车间中负载的 cos ϕ 值历史记录(根据 IEEE 惯例):
|
当前时间 |
负载变化 |
IEEE 惯例 |
||
|---|---|---|---|---|
|
cos ϕ |
cos ϕ MIN |
cos ϕ MAX |
||
|
t1 = 8 小时 00 分钟 |
电源启动 |
- 0.4 |
- 0.4 |
- 0.4 |
|
t2 = 8 小时 01 分钟 |
补偿系统启动 |
- 0.9 |
- 0.4 |
- 0.9 |
|
t3 = 9 小时 20 分钟 |
电源停止 |
+ 0.3 |
- 0.4 |
+ 0.3 |
|
t4 = 9 小时 21 分钟 |
补偿系统停止 |
- 0.95 |
- 0.4 |
+ 0.3 |
根据 IEEE 惯例理解 cos ϕMIN/MAX 和 cos ϕ 值
cos ϕ MIN 和 cos ϕ MAX 值对应于负载的cos ϕ 变化范围。它让用户从成本角度上了解设备的当前运行状况,并且在必要时,可以安装补偿设备。cos ϕMIN 和 cos ϕ MAX 值可以在 FDM121 显示屏上访问。
负载 cos ϕ值实时指示是否需要采取任何纠正措施:
-
绝对值过低的负 cos ϕ(= - 0.4) 表示,需要安装电容器,才能增大设备 cos ϕ 的值。
-
值过低的正 cos ϕ(= + 0.3) 表示,需要移除电容器,才能增大设备 cos ϕ 的值。
符合 MicroLogic 脱扣单元中所采用的 IEEE 惯例的 cos ϕ 的两个报警用于自动监控两种关键情况。
根据 IEC 惯例监控配电
下表给出了 ComPacT NSX 断路器下游车间中负载的 cos ϕ 值历史记录(根据 IEC 惯例):
|
当前时间 |
负载变化 |
IEC 惯例 |
||
|---|---|---|---|---|
|
cos ϕ |
cos ϕ MIN |
cos ϕ MAX |
||
|
t1 = 8 小时 00 分钟 |
电源启动 |
+ 0.4 |
+ 0.4 |
+ 0.4 |
|
t2 = 8 小时 01 分钟 |
补偿系统启动 |
+ 0.9 |
+ 0.9 |
+ 0.4 |
|
t3 = 9 小时 20 分钟 |
电源停止 |
+ 0.3 |
+ 0.9 |
+ 0.3 |
|
t4 = 9 小时 21 分钟 |
补偿系统停止 |
+ 0.95 |
+ 0.95 |
+ 0.3 |
根据 IEC 惯例理解 cos ϕMAX 和 cos ϕ 值
cos ϕMAX 值对应于负载cos ϕ 的最小值(无论是超前还是滞后)。它让用户从成本角度上了解设备的当前运行状况。
在判断是否要安装电感器或电容器来增大值时,不要仅使用 cos ϕ的值。
如果发生关键情况,cos ϕ 报警根据 MicroLogic 脱扣单元中所采用的 IEC 惯例发送警告。使用此报警,并结合定义负载类型或运行象限的报警,来自动监控两种关键情况。
根据 IEEE 惯例设置 cos ϕ报警
监控 cos ϕ指标以管理电源:
-
电源启动时,过高的cos ϕ值(滞后)(比如高于 -0.6),导致罚减。电容补偿值决定 Qfund 无功功率的值。
-
电源停止时,过低的cos ϕ值(超前)(比如低于 +0.6),导致罚减。断开电容补偿元件的连接。
通过两个报警监控这些指标:
-
报警 124(监控滞后 cos ϕ),针对象限 1 中运行的值过高状况发出报警(所消耗的感性无功电能)
-
报警 121(监控超前 cos ϕ),针对象限 4 中运行的值过低状况发出报警(所消耗的容性无功电能)
使用 EcoStruxure Power Commission 软件设置根据 IEEE 管理监控 cos ϕ(报警 121 和 124)时所需的参数。
设置 SDx输出
所定义的两个报警能够分别与 SDx模块输出相关联:
-
在使用输出 Out1的情况下,报警代码 124(监控滞后 cos ϕ)
-
在使用输出 Out2的情况下,报警代码 121(监控超前 cos ϕ)
确认 Out1 屏幕
Out1 屏幕只能在报警不再处于活动状态的情况下确认。