DOCA0188ZH-03

电能测量

电能表

精确度范围适用于:

  • 电流范围:0.1-1.2 In

  • 电压范围:70-850 V

  • cos ϕ 范围:-1–-0.5 和 0.5–1

测量值

单位

测量范围

精度

精度范围

有功电能测量:EpEpIn 供电电能以及 EpOut 耗电电能

kWh,然后 MWh

1 kWh 至 > 1000 TWh

+/-2%

1 kWh 至 1000 TWh

无功电能测量:EqEqIn 供电电能以及 EqOut 耗电电能

kVARh,然后 MVARh

1 kVARh 至 > 1000 TVARh

+/-2%

1 kVARh 至 1000 TVARh

视在电能测量 Es

kVAh,然后 MVAh

1 kVAh 至 > 1000 TVAh

+/-2%

1 kVAh 至 1000 TVAh

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?