DOCA0187FR-03

Caractéristiques des déclencheurs électroniques MicroLogic

Introduction

Les déclencheurs électroniques MicroLogic fournissent les fonctions suivantes :

  • Protection de la distribution électrique ou d’applications spécifiques

  • Mesure de valeurs instantanées et mesure de valeurs moyennes (demande) pour les quantités électriques

  • mesure des kilowattheures ;

  • Assistance opérationnelle (pic de demande, alarmes personnalisées, compteurs d’opérations, etc.)

  • Communication

Identification

Le déclencheur installé sur le disjoncteur est identifié à l’aide des quatre caractères figurant sur la face avant :

 

Protection (X)

Boîtier (Y)

Mesures (Z)

Application (T)

 

 

1
2
4
5
6
7


SI
LS0I
LS0IR
LSI
LSIG
LSIR

2

3

ComPacT NSX100/160/250
ComPacT NSX400/630


E

Pas de mesure
Énergie


G
AB
M
Z
AL

Distribution
Générateur
Abonné
Moteur
16 Hz 2/3
Alarme

Exemples

       

MicroLogic 1.3

SI

400 ou 630 A

Distribution

MicroLogic 2.2 G

LS0I

100, 160 ou 250 A

Générateur

MicroLogic 2.3

LS0I

400 ou 630 A

Distribution

MicroLogic 2.3 M

LS0I

400 ou 630 A

Moteur

MicroLogic 4.2

LS0IR

100, 160 ou 250 A

Distribution incluant le déclenchement sur fuite à la terre

MicroLogic 4.3 AL

LS0I

400 ou 570 A

Distribution incluant l’alarme sur fuite à la terre

MicroLogic 5.3 E

LSI

400 ou 630 A

Énergie

Distribution

MicroLogic 6.3 E-M

LSIG

400 ou 630 A

Énergie

Moteur

MicroLogic 7.2 E-AL

LSI

100, 160 ou 250 A

Énergie

Distribution incluant l’alarme sur fuite à la terre

MicroLogic 7.3 E

LSIR

400 ou 630 A

Énergie

Distribution incluant le déclenchement sur fuite à la terre

Type de protection :
I Instantanée
L Long retard
S0 Court retard (temporisation non réglable)
S Court retard
G Défaut à la terre
R Résiduelle (fuite à la terre)

Familles de déclencheurs MicroLogic

La gamme de déclencheurs MicroLogic comprend plusieurs familles :

  • MicroLogic 1, 2 et 4 sans écran d’affichage

  • MicroLogic 5, 6 et 7 avec écran d’affichage.

Sur les déclencheurs MicroLogic 1, 2 et 4, les fonctions de protection sont définies à l’aide des cadrans de réglage situés en face avant du déclencheur :

Sur les déclencheurs MicroLogic 5, 6 et 7, les fonctions de protection sont définies :

  • À l’aide des cadrans de réglage

  • Par des paramètres supplémentaires sur le clavier (les valeurs des paramètres sont affichées à l’écran)

  • Via le logiciel EcoStruxure Power Commission

Pour plus d’informations sur les déclencheurs MicroLogic 5, 6 et 7, se reporter à DOCA0188•• ComPacT NSX - MicroLogic 5/6/7 - Déclencheurs électroniques - Guide utilisateur.

Valeur nominale In des déclencheurs MicroLogic

La valeur nominale In (en ampères) d’un déclencheur MicroLogic correspond à la valeur maximale de la plage de réglage de la protection long retard (Ir) associée au déclencheur. La plage de réglage est indiquée sur l’étiquette située en face avant du déclencheur (cette étiquette est visible sur la face avant du disjoncteur ComPacT NSX après le montage du déclencheur).

Exemple : MicroLogic Déclencheur 5.2 E 250 :

  • Plage de réglage : 100-250 A

  • Valeur nominale In = 250 A

Déclencheur de distribution

La figure et le tableau suivants décrivent les fonctions de protection des déclencheurs MicroLogic de distribution.

MicroLogic 5 et 6

MicroLogic 7

Élément

Paramètre

Description

MicroLogic(1)

2

4

5

6

7

A

Plage de réglage du déclencheur : minimum/maximum.

La valeur nominale du déclencheur In correspond à la valeur maximale de la plage de réglage Ir.

 

O

O

O

O

O

B

Ir

Seuil de déclenchement de protection long retard

L

C

tr

Temporisation de la protection long retard

O

O

D

Isd

Seuil de déclenchement de protection court retard

S

E

tsd

Temporisation de protection court retard

O

O

F

I2t ON/OFF

Courbe de protection court retard I2t en position ON ou OFF

G

Ii

Seuil de déclenchement de protection instantanée

I

O

O

H

Ig

Seuil de déclenchement de protection Défaillance de mise à la terre

G

I

tg

Temporisation de la protection contre les défaillances de mise à la terre

J

I2t ON/OFF

Courbe de protection contre les défaillances de mise à la terre I2t en position ON ou OFF

K

IΔn

Seuil de déclenchement de la protection différentielle

R

L

Δt

Temporisation de la protection différentielle

(1) Fonctions :
 : Réglable
O : Fixe
 : Non présent

Mémoire thermique

La mémoire thermique permet de simuler l’échauffement et le refroidissement induits dans les conducteurs par des variations de courant, suivant une constante de temps. En cas de surcharge, les déclencheurs dotés d’une mémoire thermique mémorisent l’échauffement provoqué par le courant. La mémorisation de l’échauffement entraîne une réduction du temps de déclenchement.

Tous les déclencheurs MicroLogic intègrent en standard une mémoire thermique :

  • Pour les déclencheurs MicroLogic 2 et 4, la constante de temps est de 15 minutes.

  • Pour les déclencheurs MicroLogic 5, 6 et 7, la constante de temps est de 20 minutes.

Déclencheurs moteur

La figure et le tableau suivants décrivent les fonctions de protection des déclencheurs MicroLogic de type M :

Élément

Paramètre

Description

MicroLogic type M

1.3

2

6 E

A

Plage de réglage du déclencheur : minimum/maximum.

La valeur nominale du déclencheur In correspond à la valeur maximale de la plage de réglage.

 

O

O

O

B

Ir

Seuil de déclenchement de protection long retard

L

C

Classe

Classe de déclenchement de protection long retard

D

Isd

Seuil de déclenchement de protection court retard

S

E

tsd

Temporisation de protection court retard

O

O

O

F

Ii

Seuil de déclenchement de protection instantanée

I

O

O

O

G

Ig

Seuil de déclenchement de protection Défaillance de mise à la terre

G

H

tg

Temporisation de la protection contre les défaillances de mise à la terre

Iunbal

Seuil de déclenchement de la protection contre les déséquilibres de phases

O

tunbal

Temporisation de la protection contre les déséquilibres de phases

O

(1) Fonctions :
 : Réglable
O : Fixe
 : Non présent

Déclencheur moteur : protections complémentaires

Les déclencheurs MicroLogic de type M (notamment MicroLogic 6 E-M) intègrent également une protection supplémentaire pour l’application moteur. Pour plus d’informations, se reporter à https://www.se.com/ww/en/download/document/DOCA0141EN/DOCA0188•• ComPacT NSX - MicroLogic 5/6/7 - Déclencheurs électroniques - Guide utilisateur.

Voyants de signalisation

Les voyants de signalisation en face avant indiquent l’état de fonctionnement du déclencheur.

Le nombre et la signification des voyants dépendent du type de déclencheur MicroLogic.

Type de déclencheur MicroLogic

Description

Distribution

  • Voyant Ready (vert) : Clignote lentement lorsque le déclencheur électronique est prêt à assurer la protection.

  • Voyant de pré-alarme de surcharge (orange) : Allumé en continu lorsque la charge dépasse 90 % du paramètre Ir.

  • Voyant d’alarme de surcharge (rouge) : Allumé en continu lorsque la charge dépasse 105 % du paramètre Ir.

Moteur

  • Voyant Ready (vert) : Clignote lentement lorsque le déclencheur électronique est prêt à assurer la protection.

  • Voyant d’alarme de température de surcharge (rouge) : Allumé en continu lorsque l’image thermique du moteur dépasse 95 % du paramètre Ir.

Le déclencheur MicroLogic 1.3 M, qui assure seulement la protection court retard, affiche le voyant Ready (vert).

Les voyants de signalisation fonctionnent pour les courants de charge suivants des disjoncteurs :

  • supérieurs à 15 A pour le déclencheur MicroLogic de valeur nominale 40 A,

  • supérieurs à 30 A pour les déclencheurs MicroLogic de valeur nominale > 40 A.

La valeur limite est indiquée en face avant, au-dessus du voyant Ready du déclencheur MicroLogic.

NOTE: Pour les déclencheurs MicroLogic 4 et 7, les fonctions de protection sont fournies par une deuxième alimentation qui s’ajoute à l’alimentation du transformateur. Le voyant Ready clignote quelle que soit la charge, indiquant que les fonctions de protection standard sont opérationnelles.

Pour activer le voyant Ready lorsque le courant de charge est inférieur à la valeur limite, il est possible de :

  • Installer un module d’alimentation externe 24 VCC permettant une surveillance permanente du déclencheur, même lorsque le disjoncteur est ouvert. Pour plus d’informations, se reporter au document LVPED221001EN ComPacT NSX & NSXm Catalogue.

  • Ou bien, pendant les visites de maintenance, connecter la batterie de poche pour surveiller le déclencheur.

NOTE: Si les voyants de pré-alarme et d’alarme restent allumés, procéder à un délestage de charge pour éviter les déclenchements causés par une surcharge du disjoncteur.

Prise de test

Les déclencheurs MicroLogic disposent d’une prise de test spécifique pour les opérations de maintenance.

Utiliser la prise de test pour :

  • Connecter une batterie de poche en vue de tester localement le déclencheur MicroLogic

  • Connecter Service Interface en vue de tester, régler le déclencheur MicroLogic, mettre à jour le micrologiciel MicroLogic ou pour effectuer des diagnostics d’installation à l’aide du logiciel EcoStruxure Power Commission

  • Connecter l’interface de maintenance USB :

    • Pour le test push-to-trip ou les diagnostics d’installation avec l’interface de maintenance USB autonome

    • Pour les tests et les diagnostics d’installation, le réglage du déclencheur MicroLogic, la mise à jour du micrologiciel MicroLogic avec l’interface de maintenance USB connectée à un PC

NOTE: La prise de test est munie d’un cache sur le disjoncteur ComPacT NSX 400 K.
AVERTISSEMENT
RISQUE DE DISTANCES D'ISOLEMENT RÉDUITES
Sur un disjoncteur ComPacT NSX400K, ne retirez pas le cache de la prise de test MicroLogic.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Interchangeabilité des déclencheurs MicroLogic

Le remplacement de déclencheurs sur site est une opération simple :

  • Aucun raccordement à effectuer

  • Aucun outil spécifique (par exemple, clé dynamométrique étalonnée)

  • Compatibilité des déclencheurs assurée par détrompeur mécanique

  • Vis à couple limité garantissant un couple de serrage correct

La simplicité de la procédure de remplacement signifie qu’il est facile de faire les ajustements nécessaires à mesure que les processus d’exploitation et de maintenance évoluent.

NOTE: La tête de vis est accessible lorsque le déclencheur est installé, de sorte que ce dernier peut être retiré.
NOTE: Sur les disjoncteurs ComPacT NSX à performances de coupure NA, R, HB1, HB2 et K, les déclencheurs ne sont pas interchangeables.

Plombage de la protection

Plomber le capot transparent des déclencheurs MicroLogic pour empêcher toute modification de la protection.

Sur les déclencheurs MicroLogic 5, 6 et 7, il est possible d’utiliser le clavier, une fois le capot plombé, pour lire les mesures et les paramètres des protections.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?