DOCA0172IT-19

Ingressi digitali (PAS600L, PAS600LWD, PAS800L)

Presentazione

I due ingressi digitali integrati su Panel Server Universal PAS600L e Advanced PAS800L sono utilizzati per monitorare lo stato di un contatto esterno o come contatore di impulsi.

Quando configurato come contatore di impulsi, viene conteggiato il fronte di discesa dell'impulso. I registri Modbus vengono aggiornati ogni 60 secondi.

Disponibilità

Questa funzione è disponibile su Panel Server Universal PAS600L, PAS600LWD, e Advanced PAS800L.

Tipi di ingressi digitali

Esistono due tipi di ingressi digitali:

  • ingressi digitali standard, utilizzati per registrare lo stato di un contatto esterno normalmente aperto o normalmente chiuso;

  • Ingressi digitali a impulsi, utilizzati per contare gli impulsi forniti da un dispositivo di misurazione WAGES (acqua, aria, gas, elettricità, vapore) conforme alla norma IEC 62052-11 (ampiezza minima impulso di 30 ms) Gli ingressi digitali a impulsi supportano fino a 16 impulsi/secondo, in base ai requisiti dello standard.

Ogni ingresso digitale può essere configurato singolarmente come normale o a impulsi.

Parametri degli ingressi digitali a impulsi

Il peso dell'impulso e l'unità dell'impulso di ogni ingresso a impulsi possono essere configurati utilizzando il software EcoStruxure Power Commission o le pagine Web di Panel Server. Quando l'ingresso digitale corrispondente è configurato come ingresso a impulsi, viene attivato un contatore di impulsi.

Il peso dell’impulso deve essere calcolato in base alle caratteristiche degli impulsi forniti dal contatore e dall'unità elemento contatore. Per Panel Server, il peso dell'impulso è il valore dell'impulso espresso nell'unità elemento contatore. La tabella seguente mostra alcuni esempi:

Esempi:

Valore impulso WAGES Unità di conteggio Valore impulso nell'unità elemento contatore Peso impulso nelle pagine Web

125 litri

m3

1 impulso = 0,125 m3

0.125

1 litro

m3

1 impulso = 0,001 m3

0,001

10 Wh

Wh

1 impulso = 10 Wh

10

1 kWh

Wh

1 impulso = 1000 Wh

1000

Impostazione dei parametri

Gli ingressi digitali sono impostati nel modo seguente:

  • Con il software EcoStruxure Power Commission

  • Nelle pagine Web di Panel Server, in Impostazioni > Gestione ingressi integrati

Impostazioni ingresso digitale

La tabella seguente descrive le impostazioni degli ingressi digitali:

  • Ingresso integrato 1 (DI01)

  • Ingresso integrato 2 (DI02)

Parametro Descrizione
Dispositivo collegato

Usato per selezionare il tipo di ciascun ingresso digitale (Ingresso integrato 1 (DI01)/Ingresso integrato 2 (DI02)):

  • Non connesso

  • Contatore di impulsi

  • Standard I/O

Impostazioni ingresso standard

La tabella seguente descrive le impostazioni di Ingresso integrato 1 (DI01) o Ingresso integrato 2 (DI02) quando l'ingresso digitale è impostato su Standard I/O:

Tipo di parametro Parametro Descrizione
Identificazione Nome

Immettere il nome dell'ingresso.

Etichetta

Immettere l'etichetta dell'ingresso.

Configurazione Tipo

Visualizza il tipo di dispositivo collegato

NOTA: Impostazione non modificabile.
Impostazioni di stato Contestualizzazione I/O

Selezionare la contestualizzazione dall'elenco.

Nome stato

Se si seleziona Personalizzato come opzione di contestualizzazione, immettere il nome personalizzato per il dispositivo.

Significato dell'input= 0

Visualizza un valore in base alla contestualizzazione degli I/O selezionata.

Immettere i valori personalizzati se si seleziona Personalizzato come opzione di contestualizzazione.

Significato dell'input = 1

Visualizza un valore in base alla contestualizzazione degli I/O selezionata.

Immettere i valori personalizzati se si seleziona Personalizzato come opzione di contestualizzazione.

Dati contestualizzati Utenza

Selezionare il tipo di utenza nell'elenco come dati contestualizzati.

Utilizzo

Selezionare l'utilizzo nell'elenco come dati contestualizzati.

Zona

Selezionare la zona nell'elenco, come dati contestualizzati.

Fare clic sull'icona Impostazioni per:

  • Creare una nuova zona

  • Modificare il nome di una zona

  • Eliminare una zona

Per ulteriori informazioni sulla creazione, la modifica e l'eliminazione delle zone, vedere Gestione delle zone.

Impostazioni contatore di impulsi

La tabella seguente descrive le impostazioni di Ingresso integrato 1 (DI01) o Ingresso integrato 2 (DI02) quando l'ingresso digitale è impostato su Contatore di impulsi:

Tipo di parametro Parametro Descrizione
Identificazione

Nome

Immettere il nome dell'ingresso del dispositivo.

Etichetta

Immettere l'etichetta dell'ingresso in base al nome della targhetta nella rete.

Configurazione

Tipo

Visualizza il tipo di ingresso digitale.

NOTA: Impostazione non modificabile.
Impostazioni impulsi

Elemento contatore

Selezionare un elemento del contatore predefinito oppure Personalizzato nell'elenco.

NOTA: Se si seleziona un elemento contatore, vengono visualizzati l'unità contatore, l'elemento di portata e l'unità di portata.

Nome elemento contatore

Immettere il nome dell'elemento contatore personalizzato.

NOTA: Visualizzato quando viene selezionato Personalizzato.

Unità elemento contatore

Visualizza l'unità di consumo dell'elemento contatore.

NOTA: Modificabile quando viene selezionato Personalizzato.

Elemento di portata

Visualizza il nome del flusso a cui è destinato l'elemento contatore.

NOTA: Modificabile quando viene selezionato Personalizzato.

Unità di portata

Visualizza l'unità di portata dell’elemento contatore.

NOTA: Modificabile quando viene selezionato Personalizzato. I risultati della portata per un elemento personalizzata sono calcolati come portata all'ora.

Peso dell’impulso

Immettere il peso dell’impulso (valore impulso espresso nell’unità elemento contatore).

NOTA: In base alla lingua del browser, per aggiungere un valore decimale, ad esempio 1,125, potrebbe essere necessario copiare e incollare il valore nel campo.

Valore contatore preimpostato

Consente di impostare un valore di consumo prima di iniziare la misurazione attraverso il Panel Server corrente, ad esempio, quando si sostituisce il dispositivo di misurazione.

Dati contestualizzati

Utenza

Selezionare il tipo di utenza nell'elenco come dati contestualizzati.

Utilizzo

Selezionare l'utilizzo nell'elenco come dati contestualizzati.

Zona

Selezionare la zona nell'elenco, come dati contestualizzati.

Fare clic sull'icona Impostazioni per:

  • Creare una nuova zona

  • Modificare il nome di una zona

  • Eliminare una zona

Per ulteriori informazioni sulla creazione, la modifica e l'eliminazione delle zone, vedere Gestione delle zone.

Calcolo di consumo e flusso per contatore di impulsi

Quando un ingresso digitale è configurato come contatore di impulsi, le informazioni seguenti sono disponibili attraverso i registri Modbus e visualizzate nella pagina Web Monitoraggio e controllo:

  • Consumo: consumo totale dall'inizio del monitoraggio

  • Flusso: valore istantaneo calcolato tra gli ultimi due impulsi

I dati vengono calcolati e memorizzati nei registri Modbus ogni 60 secondi.

NOTA: Panel Server conta l'impulso sul fronte di discesa.

Il consumo viene calcolato come (numero di impulsi x peso dell'impulso) + valore di consumo contatore preimpostato (se presente).

Esempio con peso impulso = 0,125: (20 impulsi x 0,125 m3) + 0 = 2,5 m3.

Il flusso è calcolato come il consumo tra gli ultimi due impulsi/tempo tra gli ultimi due impulsi (t) in secondi. Poiché il consumo tra gli ultimi due impulsi è sempre uguale al peso dell'impulso, è possibile semplificare come Peso impulso/ t

Esempio: con peso impulso = 0,125 e un impulso ogni 3 minuti 0,125/180 = 0,00069 m3/s

I dati di potenza medi (o flusso medio) tra due impulsi vengono azzerati dopo una durata d = (3 x t), dove t è il tempo in secondi tra gli ultimi due impulsi ricevuti. Se (3 x t) è inferiore a 5 secondi, la durata d è cinque secondi.

I valori del contatore vengono salvati ogni volta che il valore cambia. I valori cumulativi del conteggio impulsi vengono memorizzati dopo ogni modifica. Le date di impostazione dei parametri del contatore vengono immediatamente salvate in memoria.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.