DOCA0172ES-19

Entradas digitales (PAS600L, PAS600LWD, PAS800L)

Presentación

Las dos entradas digitales integradas de Panel Server Universal PAS600L y Advanced PAS800L se usan para supervisar el estado de un contacto externo o como contador de pulsos.

Cuando se configura como un contador de impulsos, se cuenta el límite de caída del impulso. Los registros de Modbus se actualizan cada 60 segundos.

Disponibilidad

Esta función está disponible en el Panel Server Universal PAS600L, PAS600LWD, y el Advanced PAS800L.

Tipos de entrada digital

Existen dos tipos de entrada digital:

  • Entradas digitales estándar, que se usan para registrar el estado de un contacto externo normalmente cerrado o normalmente abierto.

  • Entradas digitales de impulsos, utilizadas para el recuento de pulsos enviados por un dispositivo de medición WAGES (agua, aire, gas, electricidad y vapor) que cumple la norma IEC 62052-11 (anchura de impulso mínima de 30 ms). Las entradas digitales de pulsos admiten hasta 16 impulsos/segundo, según los requisitos del estándar.

Cada entrada digital puede configurarse individualmente como estándar o de pulsos.

Parámetros de entrada digital de pulsos

El peso y la unidad del impulso de cada entrada de pulsos se pueden configurar con el software EcoStruxure Power Commission o las páginas web Panel Server. Se activa un contador de pulsos cuando la entrada digital correspondiente se configura como una entrada de impulsos.

El peso del impulso debe calcularse según las características de los impulsos emitidos por el medidor y la unidad del elemento del medidor. Para el Panel Server, el peso del impulso es el valor de impulso expresado en la unidad de elemento del medidor. En la tabla siguiente se muestran algunos ejemplos:

Ejemplos:

Valor de impulso SALARIOS Unidad de elemento del medidor Valor de impulso en unidad de elemento del medidor Peso de impulso en páginas web

125 litros

m3

1 impulso = 0,125 m3

0,125

1 litro

m3

1 impulso = 0,001 m3

0,001

10 W h

Wh

1 impulso = 10 Wh

10

1 kWh

Wh

1 impulso = 1000 Wh

1000

Ajuste de los parámetros

Las entradas digitales se establecen de la siguiente manera:

  • Con el software EcoStruxure Power Commission

  • En las páginas web del Panel Server, en Configuración > Gestión de entradas integrada

Configuración de entradas digitales

En la siguiente tabla se describen los ajustes de las entradas digitales:

  • Entrada integrada 1 (DI01)

  • Entrada integrada 2 (DI02)

Parámetro Descripción
Dispositivo conectado

Se utiliza para seleccionar el tipo de cada entrada digital (Entrada integrada 1 [DI01]/Entrada integrada 2 [DI02]):

  • No conectado

  • Contador de pulsos

  • E/S estándar

Ajustes de entrada estándar

En la tabla siguiente se describe la configuración de Entrada integrada 1 (DI01) o Entrada integrada 2 (DI02) cuando la entrada digital se define como E/S estándar:

Tipo de parámetro Parámetro Descripción
Identificación Nombre

Escriba el nombre de la entrada.

Etiqueta

Escriba la etiqueta de entrada.

Configuración Tipo

Muestra el tipo de dispositivo conectado.

NOTA: Ajuste no editable.
Configuración de estado Contextualización E/S

Seleccione la contextualización en la lista.

Nombre de estado

Si selecciona Personalizado como opción de contextualización, introduzca el nombre personalizado del dispositivo.

Significado de la entrada = 0

Muestra un valor en función de la contextualización de E/S seleccionada.

Escriba los valores personalizados si selecciona Personalizado como opción de contextualización.

Significado de la entrada = 1

Muestra un valor en función de la contextualización de E/S seleccionada.

Escriba los valores personalizados si selecciona Personalizado como opción de contextualización.

Datos de contextualización Producto

Seleccione el tipo de producto en la lista, como datos de contextualización.

Uso

Seleccione el uso en la lista, como datos de contextualización.

Zona

Seleccione la zona en la lista como datos de contextualización.

Haga clic en el icono de Configuración para:

  • Crear una nueva zona

  • Modificar un nombre de zona

  • Elimina una zona

Para obtener más información acerca de cómo crear, modificar y eliminar zonas, consulte Gestión de zonas.

Ajustes del contador de pulsos

En la siguiente tabla se describe la configuración de Entrada integrada 1 (DI01) o Entrada integrada 2 (DI02) cuando la entrada digital se define como Contador de pulsos:

Tipo de parámetro Parámetro Descripción
Identificación

Nombre

Escriba el nombre de la entrada del dispositivo.

Etiqueta

Escriba la etiqueta de entrada según la placa de nombre en la red.

Configuración

Tipo

Muestra el tipo de entrada digital.

NOTA: Ajuste no editable.
Ajustes de pulso

Elemento del medidor

Seleccione un elemento del medidor predefinido o personalizado en la lista.

NOTA: Si se selecciona un elemento del medidor, se muestran la unidad de medidor, el elemento de flujo y la unidad de flujo.

Nombre de elemento del medidor

Introduzca el nombre del elemento personalizado de la central de medida.

NOTA: Se muestra cuando Personalizado está seleccionado.

Unidad de elemento medidor

Muestra la unidad de consumo del elemento de contaje.

NOTA: Se puede editar cuando se selecciona Personalizado.

Elemento de flujo

Muestra el nombre del flujo al que está destinado el elemento de contaje.

NOTA: Se puede editar cuando se selecciona Personalizado.

Unidad de flujo

Muestra la unidad del flujo del elemento medidor.

NOTA: Se puede editar cuando se selecciona Personalizado. Los resultados de flujo para un elemento personalizado se calculan como flujo por hora.

Peso de pulso

Introduzca el peso de pulso (valor de pulso expresado en unidad de elemento del medidor).

NOTA: Según el lenguaje de su navegador, para agregar un valor decimal (por ejemplo, 1,125), es posible que deba copiar y pegar el valor en el campo.

Valor preestablecido del medidor

Le permite establecer un valor para el consumo antes de iniciar la medición de la corriente Panel Server (por ejemplo, cuando se sustituye el dispositivo de medición).

Datos de contextualización

Producto

Seleccione el tipo de producto en la lista, como datos de contextualización.

Uso

Seleccione el uso en la lista, como datos de contextualización.

Zona

Seleccione la zona en la lista como datos de contextualización.

Haga clic en el icono de Configuración para:

  • Crear una nueva zona

  • Modificar un nombre de zona

  • Elimina una zona

Para obtener más información acerca de cómo crear, modificar y eliminar zonas, consulte Gestión de zonas.

Cálculo del consumo y el flujo para el contador de pulsos

Cuando se configura una entrada digital como un contador de pulsos, la siguiente información está disponible a través de los registros de Modbus y se muestra en la página web Supervisión y control:

  • Consumo: consumo total desde el inicio de la supervisión

  • Flujo: valor instantáneo calculado entre los dos últimos pulsos

Los datos se calculan y se almacenan en registros de Modbus cada 60 segundos.

NOTA: El Panel Server cuenta el pulso en el flanco descendente.

El consumo se calcula como (número de pulsos x longitud de pulso) + valor de consumo de medida preestablecido (si existe).

Ejemplo con peso de pulso = 0,125: (20 pulsos x 0,125 m3) + 0 = 2,5 m3.

El flujo se calcula como el consumo entre los dos últimos pulsos o el tiempo entre los dos últimos pulsos (t) en segundos. Como el consumo entre los dos últimos impulsos es siempre igual al peso del impulso, esto se puede simplificar como Peso del impulso/t.

Ejemplo: con un peso del impulso de 0,125 y un impulso cada 3 minutos, 0,125/180 = 0,00069 m3/s

Los datos de potencia media (o flujo medio) entre dos pulsos se restablecen en 0 tras una duración d = (3 x t), donde t es el tiempo en segundos entre los dos últimos pulsos recibidos. Si (3 x t) es inferior a 5 segundos, la duración d será de cinco segundos.

Los valores de medida se guardan cada vez que cambia su valor. Los valores de recuento de pulsos acumulados se almacenan en la memoria después de cada cambio. Las fechas de ajuste de los parámetros de medida se guardan inmediatamente en la memoria.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.