DOCA0172IT-19

Gestione utente

Presentazione

L’account utente predefinito dispone di diritti di amministratore, ad esempio lettura e modifica della configurazione del prodotto, aggiunta o rimozione di dispositivi wireless, accesso ai registri di sistema. Il nome utente dell’account utente è SecurityAdmin.

Al primo accesso o dopo un ripristino delle impostazioni di fabbrica, è necessario immettere la password predefinita: AAAAAAAA

Viene quindi richiesto di impostare una nuova password utente. Rispettare i requisiti per la password.

Disponibilità

Questa funzione è disponibile su Panel Server Entry, Universal, e Advanced.

Modifica della password dell’account utente

La password dell’account utente può essere modificata come segue:

  • Con il software EcoStruxure Power Commission

  • In una qualsiasi pagina Web di Panel Server

    .
    1. Fare clic sulla freccia accanto al nome dell’account utente nell’intestazione.

    2. Selezionare Cambia password dall’elenco a discesa.

    3. Immettere la password precedente.

    4. Immettere la nuova password.

    5. Confermare la nuova password.

    6. Fare clic su Applica.

Requisiti per la password

EcoStruxure Panel Server incorpora i requisiti della password.

La password dell'account utente deve rispettare le regole seguenti:

  • Non deve essere identica al nome dell’account utente

  • Da 8 a 50 caratteri

  • Deve contenere almeno tre dei seguenti tipi di caratteri:

    • Lettere maiuscole

    • Lettere minuscole

    • Cifre

    • Caratteri speciali limitati al carattere spazio e !"#$%&'()*+,-./:;<=>?@[\]^_`{|}~

Blocco password

In caso di 10 tentativi non validi di accesso a EcoStruxure Panel Server, l’account utente viene bloccato.

Quando l’account utente è bloccato, occorre attendere 10 minuti prima di poter accedere di nuovo.

L’account utente viene bloccato per 60 minuti ogni volta che si effettuano altri 5 tentativi non validi.

Lo stato di blocco dell’account utente rimane in caso di riavvio, incluso il riavvio dopo una perdita di alimentazione.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.