DOCA0172IT-19

Server Modbus TCP/IP

Presentazione

È possibile accedere ai dispositivi collegati a valle di Panel Server da un sistema edge a monte tramite TCP/IP Modbus.

Disponibilità

Questa funzione è disponibile su Panel Server Universal e Advanced.

Impostazione dei parametri

La funzione server Modbus TCP/IP è impostata come segue:

  • Con il software EcoStruxure Power Commission

  • Nelle pagine Web di Panel Server, in Impostazioni > Dispositivi Modbus > Configurazione di rete > Server Modbus TCP.

Impostazioni Server Modbus TCP

Nella tabella seguente vengono descritte le impostazioni e la posizione in cui sono disponibili.

Parametro Descrizione Software EPC Pagine Web

Timeout messaggio (ms)

Nella configurazione di rete Modbus, è possibile impostare il periodo di timeout del messaggio per il server Modbus TCP.

L’impostazione consente di impostare il time-to-live di una richiesta Modbus in Panel Server. Tutti i messaggi più vecchi di questa impostazione verranno eliminati.

Immettere un valore compreso tra 1000 e 320000 ms con passo 100 (impostazione predefinita: 6000 ms)

Il valore impostato per il server Modbus TCP deve soddisfare entrambe le condizioni seguenti:

  • Essere uguale al timeout del messaggio definito sul client Modbus a monte (SCADA o altro Panel Server).

  • Essere maggiore del timeout definito nella impostazione del client Modbus Panel Server (Modbus TCP/IP e Modbus-SL).

Per raccomandazioni e ulteriori informazioni sull'impostazione del parametro, vedere Impostazione del timeout dei messaggi per client e server Modbus.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.